ブレーキ&パーツクリーナー2000のレビュー

平均満足度 4.27 (169件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキ&パーツクリーナー2000 モノタロウ
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着した汚れをすばやくきれいに落とします。有機溶剤中毒予防規則適用外。逆さ噴射OK。 【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
189件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社小笹商会 様2008-05-26
用途:
オートバイ、自転車などのチェンなどの油のついた部品の洗浄に使います。
対象商品:
06850995

840mlでこの価格で不満は有りませんがただ1つ、ノズルが外れやすいのでは無いのでしょうか。

2010-09-16
用途:
バイクの整備前清掃
対象商品:
06850995

揮発性が低くても良いのでは?

2009-06-29
用途:
機会部品のメンテナンスで分解時に使ってます。
対象商品:
06850995

今まで使っていたののが逆さ向きOKのものでしたので、質問欄からメールで確認をとたったら、こちらの商品もOKでしたので速攻購入しました。
ケース(30本)入りを買えばかなりお得なんです。消耗品なのでこの値段に助かってます。

有限会社寺脇鉄工所 様2005-10-24
用途:
機械部品の脱脂作業
対象商品:
06850995

乾燥が速く使いやすい。価格的に安いため重宝している。

2009-03-05
用途:
機械部品の洗浄
対象商品:
06850995

洗浄力抜群です。値段相応ではなく値段の倍以上のパフォーマンスを発揮していると思います!

小堀企画 様2006-10-29
用途:
機械部品の洗浄に使用しています。
対象商品:
06850995

圧倒的な安さが魅力です。

小林車体 様2009-11-17
用途:
自動車整備
対象商品:
06850995

試しに1本購入いたしました。
ホームセンター安売りしているもの(AZクリーナー等)と価格も性能も同等品だと思います。
ワコーズ等一流品と比べると性能は厳しいものがありますね。
まだ白い缶のものは試していませんが他のモノタロウシリーズのクリーナーも購入しましたが似たりよったりでした。

Wildduck 様2008-11-29
用途:
オートバイのパーツ洗浄
対象商品:
06850995

ノズルがぬけやすいと皆さん御指摘のように、確かに抜けやすいです。
でも私は一個ボンドで固定してそれを使い回ししているのであまり気になりませんね。
値段からいけばじゅうぶん満足できる品物です。

有限会社 ピーク・パフォーマンス 様2009-09-18
用途:
自動車、バイク整備 エンジンラジコンのシャーシ洗浄
対象商品:
06850995

ガスが臭い、ブタンガスのような匂いが強く、大量使用の時、気分が悪くなる。
冬場は、湿気を呼んで、洗浄対象物(金属)とノズルが凍る。
油分の分解性能に疑問がある。ブレーキフルードの分解力は特に弱い。
脱脂用途では、不向きな気がする。
以上の点を改善してくれると、安くて良いですね。
50円くらい高くなっても良いですから、もう少し洗浄能力を上げて欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重な御意見有難う御座います。ニオイの件ですが、
LPGガスのロット次第で人為的に付けた匂いの程度は変わりますので、申し訳御座いませんが、匂いの感じ方には幅が御座います。ですので、お買い求め頂いた時期によって匂いがきつく感じ取られるもの取られない物が、御座います。

2009-12-04
用途:
各種パーツの洗浄
対象商品:
06850995

グリスや粘度の高いオイルの洗浄能力が弱く、使用量が多くなる点が気になります。
価格が安い点は良いですが、スプレー力だけでグリスを洗い流すには少々非力です。

2008-03-28
用途:
自動車部品の洗浄、脱脂。
対象商品:
06850995

洗浄および脱脂性能は申し分ないのですが、クリーナーの揮発速度が速い為、時々結露が発生することがあり、乾燥させる必要があります。揮発速度が少し遅いタイプの商品があるといいですね。

2010-09-14
用途:
金属部品の洗浄に使用
対象商品:
06850995

カーショップ等で販売してある物より吹出量も多く洗浄力が高い

2010-02-19
用途:
部品の油除去に使用。
対象商品:
06850995

脱脂能力改善してほしい。(強力に)

MonotaROからの回答

MonotaROブレーキ&パーツクリーナー2000(赤色缶)の高洗浄速乾性タイプで、08530697:MonotaROブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾、32625905:超強力 ブレーキ&パーツクリーナー2000 中速乾をご用意しております。是非ご検討頂きます様宜しくお願い致します。

クロダサイクル 様2008-06-29
用途:
自転車修理
対象商品:
06850995

値段からは信じられない高性能です。今までワコーズBC9を使っておりま
したが、今後は、この製品に切り替えます。付属のノズルは使いにくいので
、ワコーズの折りたたみノズルをどうしたら付けられるかを研究しました。
すると、キャップの裾の部分をハサミで切り取って短くして被せると、完璧
に使えることが判明しました。CRC5-56にも使えます。これは便利。

AutoGrun 様2007-11-19
用途:
自動車整備全般
対象商品:
06850995

この価格で有名ブランド品と比べて褐色のない性能は感心しました。今後も使います。

トータルエネックス株式会社 様2007-10-22
用途:
エンジン関係機械修理の油汚れ除去
対象商品:
06850995

現場作業では、なくてはならない備品の1つになっています。

溝口工業 様2007-07-15
用途:
パーツ洗浄、油落としに使用。
対象商品:
06850995

速乾性で良いです。価格面でも文句なしにお勧めです。 噴出ノズルの取り付けが少々弱いように感じますが、使用に際しての支障はありません。

Technical Factory OOTA 様2006-12-21
用途:
工作機器のオーバーホールに使用しています。
対象商品:
06850995

使用して先ず気が付いた点は、洗浄液の噴射が強力(室温10℃時)。
性能は同等だと思います(価格以上の価値有り)。改良して欲しい点は、箱単位の販売を希望します。

2008-10-30
用途:
自動倉庫のキャレッジ清掃、その他機械清掃に使用。
対象商品:
06850995

皆さんご指摘の通り、ノズルが外れやすいですね。
でも、それをカバーするだけの品質、価格に大満足です。

2007-12-20
用途:
機械の点検整備、工具の清掃
対象商品:
06850995

安価で良い。
価格面で、各部署に配布しやすい。