差込形電線コネクタのレビュー

平均満足度 4.82 (136件のレビュー)
商品レビューを投稿する
差込形電線コネクタ ニチフ
ニチフ
139 / 税込 153
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
136件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-29
用途:
配線工事
対象商品:
66085084

普通に使えます。
たまにしか使わないので、小分け助かります

2018-12-14
用途:
電気工事士の練習
対象商品:
66085084

電線が簡単に接続できて、便利です!
すぐに届いて良かったです。

2018-11-27
用途:
畜舎の配電
対象商品:
09539634

差し込むだけで導線がしっかり接触していて透明で接触しているか一目瞭然。とても簡単に設置できました。

2018-10-24
用途:
配線電気工事
対象商品:
09539625

いつも利用しています。圧着より楽に作業が出来るのでコレをいつも使用しています、無くなればまた購入しています。

2018-10-22
用途:
電気配線に使用しています。
対象商品:
09539634

簡単に接続ができ、今までのスリーブだと圧着が必要だったが安心できる。

自営 様2018-12-10
用途:
電気配線の増設
対象商品:
66085102

あとになってからコンセントや照明器具の増設が必要になる場合、この部品を使うと全く簡単に配線の増設ができます。

2019-08-06
用途:
DIY電気工事
対象商品:
66085102

とても便利でした。もう少し安いとよいのですが・・・

2018-07-09
用途:
電気工事士の実技試験練習用
対象商品:
66085102

部材セットを中古で買ったものの、不足品があることに気づいて購入しました。
小ロットを当日発送していただけるのは助かります。

2018-06-21
用途:
電気工事士の勉強のため
対象商品:
66085084

使い易い、量を多く購入して置けばよかつた。
ホームセンターでも置いてない店舗がある。

2018-06-11
用途:
屋内の電気工事
対象商品:
66085093

とても確りしたつくりで線材の挿入もスムーズに行えました。挿入長の表示が目立つと便利(たまに使う人には)

2018-08-03
用途:
電線結線時、電気工事士試験練習等
対象商品:
66085084

本番で使う器具と同じ器具と言われているので買いました。
普通のコネクタです。
性能的に問題があるとかはないです。

2019-03-27
用途:
狭い場所での配線作業で。
対象商品:
09539625

問題無く、使用できます。
他ブランドと遜色ありませんでした。

2019-03-05
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
09539625

非常に使いがってが良かったです。 
次回も又、使用したい。

株式会社オーレックス 様2018-02-13
用途:
工場内配線工事に使用
対象商品:
09539625

他ブランドに比べ若干大きいが、ケース自体には着色せず表面も滑らかなので、接続状態が外からよく見え、施工の確認がしやすい。

2018-12-13
用途:
作業用として
対象商品:
66085102

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

ストアー新宅 様2018-03-16
用途:
機械配線
対象商品:
09539634

簡単で仕事が捗り見栄えも良くきれいに仕上がります。

2018-03-12
用途:
在庫数
対象商品:
66085102

備品が少なくなったので補充の為。少量購入可能であった為

有限会社スターカーゴ 様2018-03-10
用途:
倉庫内の証明の配線に使用
対象商品:
66085084

これを使うと配線がとてもらくらくで作業が早いし安全

2017-12-23
用途:
電気配線工事の接続部分に使用
対象商品:
10764801

電気配線の接続、分岐部分に使用する。1.6Φと2.0Φ用で使用します。工事時間の短縮に役立ちます。

2017-12-08
用途:
電気配線の分岐用に使用
対象商品:
09539643

昔は圧着端子かターミナル台経由で配線していましたが、現在は低圧線であればほぼこの材料で配線工事を行っています。