銅線用 裸圧着スリーブ (B形)のレビュー

平均満足度 4.75 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ
ニチフ
218 / 税込 240
【用途】突き合せ用
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-03
用途:
バイク配線の結線用
対象商品:
06887641

いつも別のルートで仕入れていましたが、納期も早く価格も遜色ないので使用しています。

2023-02-18
用途:
小売りは助かります
対象商品:
66085468

滅多に使用しないサイズですが、小売してて助かりました。
こちらは絶縁スリーブがありませんが、スリーブ付きも出して欲しいです。

1人が参考にしています
2023-03-10
用途:
同サイズケーブルの突き合わせ接続に
対象商品:
11086686

業界の方には要らぬ説明ですが、
同サイズのケーブルを付き合わせ接続するのに利用させて頂いております。
やはり端子類では一流メーカーの品、間違いありません。

国立大学法人千葉大学 様2023-02-06
用途:
研究室の実験機材の配線に
対象商品:
06887666

すぐに使用せず、電気機材の接触不良に備えて予備として購入しました。想定サイズの大きさで「内径は結構あり、そこそこの捻線まで挟んで接合できそうです。通常の圧着端子ハサミで少し力をかけて潰せば接続できそうな感じです。

2022-06-15
用途:
趣味の部品として、
対象商品:
66085486

大量にはいらないので、少量の小分けで助かりました。

WEB-ARTS商会 様2021-10-08
用途:
AC配線接続に
対象商品:
66085468

家庭用配電盤に漏電ブレーカー新設に伴う配線引き回しに使用した。

2021-08-14
用途:
細いビニルコードと普通の100V線の接続
対象商品:
06887641

100V用のファンの電源コードが細いビニル線で,これに普通の家庭用100V用のコードと接続するために購入しました。対応径が0.25~1.65mm2と広めなので,径の異なる線を圧着接続できました。

スーパーヘアー 切りっT 様2021-05-22
用途:
細線の接続
対象商品:
45320694

ホムセンにこの大きさが売ってなくて助かりました。
細線の場合、機器が熱に弱い物もありはんだ付けでは破損が怖い時用に購入です。
定番のニチフですから商品は精度がありますね。

2021-08-30
用途:
電線接続時
対象商品:
66085425

使用頻度があまりなく小ロットで購入できたのでとても満足しています

2020-10-04
用途:
自動二輪車のDIY材料
対象商品:
45320694

ホームセンター店頭ではサイズがなく助かります
メーカー品質は問題ありません
モノタロウさんの商材は多種多様でほしいサイズや規格の品が揃っており
いつも便利に利用しています

2020-11-20
用途:
100個は多すぎる
対象商品:
66085452

8スケ仕様の電動アンカーウインチの結線に使用しています。MOさんの100個の方が割安ですが、私の場合使っても30個なので此方を選択しました。

2020-08-25
用途:
DIYの電線の延長目的での接続に
対象商品:
66085443

手持ちの電線の長さがちょい不足している時に重宝しています。もちろん接続後は熱圧縮チューブで覆ったうえに自己融着テープで保護しています。

2020-09-17
用途:
家のアース接続
対象商品:
66085452

普通に使用できました。
値段が安くて、手ごろな個数があったので
購入させて頂きました。

2019-07-23
用途:
細い電線の接合に
対象商品:
66085425

電気配線の接合時、特に細い電線の接合に重宝します。
ホームセンターなどでも入手できますが、
10個パックで高価なので、こちらで購入しました。

2019-01-04
用途:
ケーブルの配線
対象商品:
06887666

メーカー品なので問題ありません。
3.5スケのケーブルに使用しています。

2018-07-17
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
45320694

電源配線の変更時にBスリーブがあると容易に継ぎ足しが出来て、収縮チューブで保護すれば絶縁面でも安心です。

有限会社 大栄電機 様2018-04-18
用途:
配線点検修復作業時
対象商品:
06887657

安心安定の製品で満足しています。価格的にも満足しています。

2018-03-12
用途:
在庫数補充
対象商品:
66085443

備品が少なくなったので補充の為。少量購入可能であった為

ASTI株式会社 様2017-11-06
用途:
配線
対象商品:
66085486

このくらいのサイズになると箱で買うと非常に高いが、数本しか使用しないので少量パックは大変助かる。

2017-10-20
用途:
配線接続用部品として
対象商品:
66085434

狭いところでギボシでの接続が出来なかったのでこれを使いました。圧着後収縮チューブで保護いました。問題なく使えています。