銅線用 裸圧着スリーブ (P形)のレビュー
- 用途:
- 配線
ニチフ製なので信頼して使っています。
過去に不具合も無く加工も特に難しくないのでよく使います。
- 用途:
- 研究室の実験機材の配線に
- 対象商品:
- 06887754
すぐに使用せず、電気機材の接触不良に備えて予備として購入しました。少し小ぶりですが、内径はかなりあり、かなりの太さの捻線まで挟んで接合できそうで、安心して実験機材のメンテナンスや不調に対応できそうです。少し肉厚ではありますが、通常の圧着端子ハサミで力をかけて潰せば接続できることを期待します。
- 用途:
- 電線接続時
- 対象商品:
- 66085513
リングスリーブでは許容電流が足りないためP型スリーブを購入しました。それほど使用頻度が多くないため、10個単位で購入できるのは非常にありがたいです。
- 用途:
- 電気配線接続
- 対象商品:
- 66085547
(この商品は、専用の圧着工具が必要です)
リングスリーブの「大」では入りきれない電線や、本数の時に使用しています
リングスリーブと合わせて現場に持ち歩ける様、少量(5個)が1パックになっているので助かります
- 用途:
- 用途外使用しないで下さいと書いて有るが。
- 対象商品:
- 06887736
草刈りの・ナイロンコードの止めに使ってます。雨降りなど暇な時間に自分でナイロンコードを切ってスリーブに差し込み番線カッターで潰して一本一本作ってます。出来合いの製品を買えば良いと思うが・○や□や六角など買って切れ味を試したり・楽しみながら使ってます。
- 用途:
- 高圧電気設備工事の接地工事で地中アース線分岐に使用です。
- 対象商品:
- 06887772
昔からある商品で、安定の作業性です。T形圧着接続よりコスト面で有利ですね。
- 用途:
- すずめっき平編銅線
- 対象商品:
- 66085522
7mm幅、厚さ1mmのすずめっき平編銅線を入れるのに使用。折り返して(実質二本)入れるには苦労しました。同等のすずめっき平編銅線を「折り返し使用(二本使用)」する方はワンサイズ大きめのをお勧めします。
- 用途:
- オーディオの電源コード用
- 対象商品:
- 11086713
車載オーディオの電源ケーブルの接続に使用しました。確実な接続が出来、安心しています。
これ用の圧着工具が必要ですね。
- 用途:
- 自動車やバイクの電装品取付時に
- 対象商品:
- 06887736
2.0sqとほぼ外径が同じという点と共に、スリーブが短いのと相まって配線接続時など熱収縮チューブを使って被覆しても違和感が少なくて良い。
- 用途:
- 車のハーネス用
- 対象商品:
- 66085504
今まで大体ハンダで済ませて延長していたのですが、イモハンダになってしまう技術のなさから、突合せカシメで使用するため購入。
これを使ってしまうと、ハンダこてを出すのが面倒くさくなります。
当然、かぶせる熱収縮チューブもモノタロウさんから購入しています。