デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)のレビュー

平均満足度 4.33 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)
31,980 / 税込 35,178
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式 【用途】農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-30
用途:
計量
対象商品:
06846935

表示器が手前についているので、作業時立所の足元になり邪魔になります。
計量皿の上側に設置できる様になれば良いと思います。

2017-02-15
用途:
細かな部材の割り振り等。
対象商品:
06846935

コンパクトで、使いやすくメモリも見やすくて重宝しています。

西野農園 様2016-06-25
用途:
農作物加工品の計量
対象商品:
06846944

操作は簡単で使いやすいですが、移動の際に重いのが気になっています。

株式会社オフィスやよひ 様2014-09-01
用途:
商品の軽量に使用。
対象商品:
06846935

長期使用した場合、粉じん等の影響と思われるが、内臓電池の持ちが悪くなるようである。
1か月で電池交換の必要が出てくる。希望としては3か月持ってほしい。+

2013-03-06
用途:
計量作業
対象商品:
06846944

以前から使っていますが、表示のボックスが下についているのが必要でした。
過酷な環境のためかスイッチなどのボックス部分が動作しなくなったので今回買い替えです。
ボックス部分の別売りあ有ればと思います。
荷台の部分はビクともしていません。
同一計上でMonotaroさんのオリジナルがあればなぁとも思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。
商品採用時に参考にさせていただきます。

2013-04-05
用途:
計量作業に使用しています。
対象商品:
06846944

農作業で収穫物の軽量に使用しています。屋外や湿度の高いハウスでの使用でも正確に計量できます。価格もメジャーブランドの中では特に低価格なので既に50台近く使用しています。おすすめの商品です。

1人が参考にしています