深溝玉軸受 6000番台 ZZのレビュー
- 用途:
- 商品架台、手動コンベアのベアリング
安く、いつでも手にはいるので重宝している。
ちょっと纏まった時間が取れる時などに架台などのメンテをするが、欲しいときに註文してすぐに届くのが非常に良い。
- 用途:
- HIKOKI(日立)卓上丸ノコ盤のモーター軸受けの交換に使用
交換後異音も無く静かでスムーズに回転しております。ある意味消耗品です。価格も安く即日入荷しますので分解清掃のついでに交換する事をお勧めします。
- 用途:
- 駆動部分の交換に使用しています。
- 対象商品:
- 09445143
今までの純正と何ら変わりなく使用できていますし、対応年数もさほど変わらないんじゃないかと思います。
- 用途:
- シャフトのメンテナンスに使用
今回初めて使用しました。
コストパフォーマンスと迅速な配達、見た目使用感とも何の問題もないかと思われます。耐久性は今からですが試す価値ありと思います。
- 用途:
- 破損したベアリングの打ち替え
- 対象商品:
- 06960642
200kg程度ある薪割り機のホイールのベアリングが破損したため、実寸したサイズで注文しました。4個買って1,000円以下、こんなに滑らかになるんだと感心しています。
- 用途:
- 設備に組み込み
高速回転、後負荷仕様ではないので選択。
寸法交差を含めても問題なく使用できます。
- 用途:
- 機械の回転部に使用
精度の緩い回転部やベアリング交換作業が安易で低負荷な部分には使える。
寿命も許容範囲内。
- 用途:
- 工具の修理
工具の修理屋です。いつもモノタロウのベアリングを使用しています。
国産の有名メーカーと遜色なく、品質や耐久性には満足しています。
工賃が上げにくい仕事だけに有難い商品です。
- 用途:
- 手押し車の修理に使用しました
- 対象商品:
- 09445143
荷物運搬用の手押し車の軸受けが経年劣化でダメになり、ホームセンターでのタイヤAssyは高価と感じたので、ベアリングうち替えしました。次回も同様にしたいと考えています。
- 用途:
- 作業機械に使用
- 対象商品:
- 06960667
有名価格メーカーより価格が安いため最初は不安がありましたが、不具合も無いようなので
それからはずっと購入しています。 値上げ続きの中で助かっています。
- 用途:
- チェンジャーコーンのベアリング交換
- 対象商品:
- 06960642
時々水がかかるため防水シールタイプのベアリングを元は使ってたが、隙間から水が入るのは同じだった。こっちのほうが安価で持ちは同じなので。1年ぐらいでガタが出るので定期交換している。ベアリングだけを抜き取らないといけないが、中の玉をドリルで壊してから引き抜く工具があると楽。
- 用途:
- 機械のメンテ用
- 対象商品:
- 09445143
機械の消耗品として使用しています。安価に入手できるので助かっています。耐久性はまだわかりませんが、現時点では遜色なく使用てきています。リピートします。
- 用途:
- バンドソーのメンテナンスに
- 対象商品:
- 06960615
バンドソーのメンテナンスで他の部分のベアリングも交換したついでに安かったので購入してみました。
組み付け時のはめ合いも問題なく回転抵抗も特に問題ない感じです。
- 用途:
- ピアノ工具の部品として使用
- 対象商品:
- 09445116
商品は安定していて使いやすい。
プライベートブランドでコストパフォーマンスにも繋がる。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 06960685
今まで購入していた物よりも3割位安く購入できましたが何の遜色もなく使えています。
頻繁に消耗するものなので大変助かっています。
- 用途:
- 電動チェンソーのモーター軸受け
- 対象商品:
- 09445116
ベアリングは今回の型番の近くは持っていたのですがちょうどこの型番が
なくてすぐに欲しかった。即日発送を信じて注文したら翌日には届きました。
値段も手ごろでよかったです。