NKエンドミル 2枚刃ロング刃のレビュー

平均満足度 4.58 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NKエンドミル 2枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998 / 税込 3,298
【用途】側面切削・座ぐり加工
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-07
用途:
トリマーによる厚板の掘削
対象商品:
06687642

正確に良く切れるのでほぼ満足。同様のエンドミルでもう少し全長の長いものがあれば、深堀をするとき便利なのだが。

2021-07-07
用途:
桟の切込み用に使用します。
対象商品:
06687624

切れ味が良く長持ちします。以前からトリマーで使用していますが、木材加工に手放せないエンドミルです。

2021-01-31
用途:
機械部品製作に使いました。
対象商品:
06687633

切れ味が良く、必要な精度も出すことができてよかったです。短納期での入手ができ、日程も間に合いました。

2020-03-26
用途:
diy
対象商品:
06687642

木工で使っています。
バッテリートリマーを使っていますので、切れない「刃」だと、結構はっきり分かります。
これは満足!

2019-01-04
用途:
NCでの切削加工
対象商品:
06687642

材木やアルミ.樹脂などを削りますが価格の割に長時間使えるので気に入ってます

2018-03-09
用途:
木工のトリマー加工
対象商品:
06687624

木工トリマーで使っています。エンドミルを使ったほうが、静かで速いです。4枚歯が焼きついて駄目になったので、今回は2枚歯にしました。今のところ大丈夫。

2017-07-13
用途:
快削真鍮丸棒に旋盤でセンターにあけた孔を、フライス盤で拡げる作業
対象商品:
06687685

ロングタイプなので、ブレや振動を危惧したが12mm・10mm径共におおむね安定した切削ができた。
でも、このクラスの太さのエンドミルは卓上フライス盤には荷が重いと思う。

2017-03-30
用途:
木工用として使用
対象商品:
06687615

刃を見てその鋭さにまず驚きました。これで金属加工出来るのだろうかと感じた程です。
トリマーに取り付けて早速試して見ました。イヤー綺麗に仕上がりますねー。
良く切れるから無理な使い方をしなければ長持ちするだろうと期待しています。

2016-12-28
用途:
木工であられ組にしよう
対象商品:
06687642

トリマー取り付け刃長が長いので安心して使用出来た。

2016-09-30
用途:
木材の溝掘り
対象商品:
06687615

木材用の専用ビットより安く軽快な動きでした

2016-07-11
用途:
木工ルーターで使用
対象商品:
06687642

木工用と比べて能力、価格、耐久性など全ての点で優れています。

高橋建具店 様2019-10-11
用途:
木材加工
対象商品:
06687642

トリマーで、使用、本来の使用目的とは違うことは、重々承知しております。

山田モールド 様2017-03-17
用途:
フライス加工時の刃物として。
対象商品:
06687791

今までも使用しているので同じように使えていますよ。

2015-03-30
用途:
木工トリマーに使用
対象商品:
06687642

スパイラルビットの代用に使用、今まで4枚刃を使用してたがロング刃が欲しくて今回2枚刃を購入
使用感は2枚刃も綺麗に削れるので問題ないと思うので次回も購入予定。

2019-04-23
用途:
木工用トリマービットとして使用
対象商品:
06687633

他の方のレビューでも木工用として使用され高い評価ですが、私の所持する別の木工用トリマービットと比べると切削時の騒音は高い。値段が半値以下だから良しとするか?

2015-03-10
用途:
木工工作
対象商品:
06687642

木工工作のトリマーで使用しています。板端面の仕上げ、ほぞ切り、溝切り等、ルータービットに比べ、切削断面がシャープで滑らかに仕上げることができて満足しています。ロング刃の2枚刃、4枚刃は、板端面のかんながけ仕上げや、深いほぞ切りに、ショート刃の2枚刃は浅いほぞ、溝切りでと使い分けています。2枚刃、4枚刃での仕上げ状態に変わりないように思います。

1人が参考にしています
2013-03-13
用途:
アルミニューム材の丸ザグリ穴追加工
対象商品:
06687807

歯長が長いので追加工が容易であった。

2016-08-11
用途:
ルータビットの代わり
対象商品:
06687685

木工用に買ってみましたが、全然だめでした。焦げ付くは音はうるさいわで、しかしモノタロウブランドのほうは値段が安いのに非常によく切れます(木工用のビット以上に)まあ使う用途が違うので参考までに

1人が参考にしています
2015-01-13
用途:
鉄道模型に使用
対象商品:
06687642

ベアリングを入れる穴に使用 良く切れてドリルと違います