スタンダードセットカラーSUS304のレビュー

平均満足度 4.06 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所
岩田製作所
249 / 税込 274
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-16
用途:
レコードプレーヤーのサブウェイトとして使用

TechnicsレコードプレーヤSL-1301とDENONのDP-300Fのサブウエイトとして使えました。どちらもメインウエイトの内径は29.7φなので。ピッタリはまります。

2022-06-15
用途:
レコードプレーヤーのウエイト
対象商品:
06941654

ここのレビュー記事にYAMAHA GT-2000のサブウエイトにつかえるような書き込みがあったので、購入しました。
サイズはピッタリで、重量も純正のウエイトとほぼ同じでした。
トーンアームに傷がつくと大変なので樹脂製のイモネジ(M6x6)を同時購入して使ってます。
ネットで売られている互換品と比べてもコスパは高いです。

1人が参考にしています
2018-12-07
用途:
アナログプレーヤーのアームのサブウェイト
対象商品:
06941541

最高です。重さも重たくもなく、軽くもなく、仕様も高精度で満足です。
価格も安価で、この用途に使える事をしらない方は不幸です。
ありがとうごさまいました。

1人が参考にしています
2019-02-13
用途:
バップレの位置決め
対象商品:
06941557

アンシュッツプレサイスのバップレ位置決めに使用。純正の位置決めパーツはすぐクルクル回ってしまうので…。
シャフトが直径15mmで本商品の内径15mmですが、スムーズに入りました。

2人が参考にしています
2018-09-21
用途:
水平調整ボルトの抜け止めに使用
対象商品:
06941313

全ネジボルトの端末の抜け止め防止として重宝しています。
セットカラーの厚みがもう少し薄くなればより使いやすいと感じます。

株式会社喜田アイデイア 様2018-03-25
用途:
プーリー止め
対象商品:
06941697

径の種類ははたくさんありますが、長さ(高さ)は一定なんのでロングが欲しい

2017-08-02
用途:
回転機器シャフトの作成
対象商品:
06941742

ホームセンターに売っていない物なので有り難いです。内径・外形も選択出来て良い。精度も高く満足しています。

2016-11-29
用途:
精密機器のパーツの固定
対象商品:
06941654

こちらにある部品に合わせて製作したかのような収まりの良さがあるさすが日本製品だと再確認しました。包装も丁寧で到着も早く助かりました。ありがとうございました。

2017-01-09
用途:
カメラスタンドの支柱のストッパー
対象商品:
06941715

止めネジが120°の位置に2本あるのは最も安定で好ましいが、製品に小傷が多く、みてくれが良くない。

2016-08-08
用途:
DIYとして
対象商品:
06941444

他と比べたことがないのでこんなもんかと。

1人が参考にしています
2014-06-05
用途:
アナログプレーヤー サブウェイト
対象商品:
06941697

品の良い仕上げで、プレーヤーのアームに取り付けましても違和感ありません。
ビス固定も既存のパイプを傷つけることがない加減で締め付けできました。
とても精度の良い優れた製品でした。また別プレーヤー用に購入したいと思います。

1人が参考にしています
2015-09-14
用途:
トーンアームサブウェイト
対象商品:
06941541

レコードプレイヤーのトーンアームのサブウェイととして類似品が2000円台で市販されていますが、材質・精度・仕上げの美しさともこれは同等で非常にお得です。14mm径でプラス誤差僅かにとった製品のため、ノギスで厳密に14mm径のアームには正確に止まります。この用途だとオルトフォンSPU装着目的の方が多いと思いますが、重量的にもよくバランスし、ネジにて止められるためビビリ音などの障害も皆無です。外観も普通のバランスウェイトとよく似た色調ですので違和感がありません。

1人が参考にしています
2013-09-11
用途:
レコードプレイヤーのアームの補助重り
対象商品:
06941654

YMAHAのGT-2000というプレイヤーを所持しており、今回オルトフォンのSPUのカートリッジを購入し
そのカートリッジの自重が重いため、補助の重りとして今回の三種類の同型のカラーセットを購入しました。
オーディオ用の純正に近いものは、かなり高価ですが、汎用としては最高の精度で大変満足しております。

4人が参考にしています
2013-09-12
用途:
13000rpmな切削ルーターのフライホイールとして使えないか試してみた
対象商品:
06941444

切削制度は非常によろしく、10φのスピンドルにぴったりで、
止めネジのガタツキもなく締めこむことができました。
締めすぎによる歪も認められません。
形状上、ダイナミックバランスが全く取れておらず、
芯ブレが発生し、期待どおりの性能は発揮できませんでした。
スラスト方向の軸止めとしての機能は全く問題無いです。
許容最大回転数を明記しておいていただけると助かります。
ダイナミックバランスが保証されたセットカラーが欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の表記の参考にさせて頂きます。

樫葉製作所 様2013-03-08
用途:
シャフトの固定
対象商品:
06941444

いままでも使っている商品なので、問題なく使えています。

1人が参考にしています
2012-01-01
用途:
軸の固定
対象商品:
06941313

商品説明では止めネジ1本付属、図面ではねじ穴2個なので同時に六角穴付止ねじを買い2カ所で締めようと思いましたが
ねじ穴は1個しかありませんでした。
2カ所で締められません。
付属のネジはSUSのM3(のはず)ですが6角穴がガバガバで締まりません。
同時に買ったM3六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂も結構ガバガバですがそれより酷いです。
6角レンチはボンダスを使用
しょうがないので1/16インチの6角レンチで締めました。
面取りが片面45度片面30度との説明ですが見た目で区別できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

付属ねじが締まらないとのこと、お手数をおかけしております。
注文コード:06941313 品番:SC0505Sにつきましては
ねじ穴は一箇所(付属品:止めネジ1本)の商品になります。
一箇所穴の画像・図面につきましては、現在のところメーカーでも用意がないとのことでございます。
また、面取り角度につきましては、片面は30°になりますが、もう片面は軽く面取りがされている程度になり、見た目でもわかるようになっております。

別途、ご連絡させて頂きます。
ご確認の程宜しくお願い致します。