- 用途:
- 社内試験設備用
- 対象商品:
-
06920304
大きさも丁度良く、使いやすいです
定番で標準で使用しています
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
-
06920462
一度間違えて注文したのですが、返品などの対応も早く助かりました。
- 用途:
- 小型ヒーターの電源スイッチ交換修理用として使用
- 対象商品:
-
59861453
取付穴は丸型で特に問題なかったが、パネル下部分が長くそのままでは入らなかった。下側のロックナットを取り外し、上側のリングも逆向けることによりパネル下部分が十分短くなり取り付けができた。おかげで操作部はリングより数ミリ飛び出し、見た目は不細工と言われそうだが足先で操作する等には返って都合が良かった。
1人が参考にしています
- 用途:
- セル付き芝刈り機
- 対象商品:
-
06920471
セル付き芝刈り機のエンジンスタートボタンとして、キースイッチを置き換えました。
ストレスが無くなりました。
- 用途:
- 重機整備作業
- 対象商品:
-
59861627
外国製品を多用している機械に本製品を使用して作業性が良くなりました。
- 用途:
- デモ機の作成
- 対象商品:
-
59861313
期待通りの商品で満足しています。期限内に届いたので予定通りに仕事を進められます。
助かりました。
- 用途:
- 製造ラインの補修
- 対象商品:
-
06920313
押しボタンの交換用に注文しました。ボタンを押したときにON 離したときにOFFのモメンタリのつもりが押したときにOFF、離すとON のSWでした危うく機器を破損するところでした
商品説明をわかるようにしていただきたい。あるいは切り替える方法がありますでしょうか。
4人が参考にしています
- 用途:
- 電気錠解錠ボタンとして使用
- 対象商品:
-
06920453
耐久性の優れた商品です。こういうのが1個から即納できるのがモノタロウさんの良いところですね。
- 用途:
- 既存、制御盤のメンテナンス
- 対象商品:
-
06920532
価格、製品ともに大満足です。
- 用途:
- 機械内の操作盤
- 対象商品:
-
06920453
IDEC問題なし30φも接点同じにして欲しい
- 用途:
- 制御盤の修理
- 対象商品:
-
06920462
取り付け寸法が図面で表記してほしい。
MonotaROからの回答