セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)のレビュー
- 用途:
- 稲刈りのコンバインに使用
- 対象商品:
- 07003753
ヤンマーコンバインのスターネジを無くしてしまい、急遽注文しました。ネジの部分は問題ありませんが、、手で回す所は、純正品に比べて割りと小さいですね。もう少し大きければ良かったです。
- 用途:
- 替刃式ホビー鉋の出刃調節ネジの交換
- 対象商品:
- 07003622
角利の替刃式ホビー鉋の出刃調節ネジと付け替えるために購入。鉋に付属のローレットネジは頭が小さい上に平目加工も甘いので力が入れづらく、刃の出し入れに手間取るのが難点でしたが、頭が大きく滑りにくいノブネジに交換することでが出刃の調節が格段に容易になりました。
また鉋本体が小さいことからノブ部分はグリップとしても有効で、ノブ表面の梨地加工も含め切削時により滑りにくく、力もかけやすいので作業性が向上します。突起部が出っ張って持ちにくくなることも考慮し、ネジ長が短い【10mm】のものを選びましたが、グリップとして考えるならば【15mm】でも良かったかもしれません。
事前にネジ径【M5】等を測った上で注文したとはいえ、ネジのピッチが微妙に違いガタが出て使えないケースなど幾分気懸かりもありましたが、結果的には全く問題なく、簡単に使いやすく改良することができました。
- 用途:
- お客様の車のメンテナンス
- 対象商品:
- 07003735
自動車のルーフキャリアの固定部分のネジが工具を使わずに脱着出来る状態で無いと構造変更車検になってしまう為、購入して交換しました。
- 用途:
- バイクのカスタム
- 対象商品:
- 07003683
バイク純正品だと凄く高いので、旋盤のある自分は、カラーを加工し、そのカラーとセットでバイクにあるカバーの「つまみネジ」として使えるようにしました。 製品自体は、流石に鍋屋バイテックです。 握りると、しっとり感があって、中華の安物と一線を画す仕上がりです。 自分の様に、旋盤のある人は、安く済むし、DIYも楽しめて、且つ、高級品の仕上がりとなるので良いと思います。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 農機具の整備に使用
- 対象商品:
- 07003762
純正品にしてもねじ山に負荷がかかった時ネジ部材質が悪いとなめたり振動でゆるんだりしてましたので、材質のよいものをさがしていましたが自分が求めているものがありましたので買ってみました。
使用感は農機具が使用期間が過ぎてしまいました(来秋使用まで)が見た感じはいいようです。
- 用途:
- DIYで趣味の工作用
- 対象商品:
- 07003692
グリップは謳い文句の通り握りやすく、他製品で三角や十字のものより手に馴染み、扱いやすいと感じた。
ネジ部分は特に可もなく不可もなしだが、「ステンレス製」となっているものの商品説明には「●材質(ねじ部): SUM22L ●表面処理(ねじ部): ユニクロメッキ」となっている。SUS303の間違いだと思うが、ちょっと購入を迷った。
この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
弊社販売商品につきまして、お褒めの言葉を頂き、うれしく思います。
なお、ねじ部の材質につきまして、SUS304(表面処理なし)に変更させて頂きました。
今後ともご愛好の程よろしくお願い致します。