アルミ深型バット(D型バット)のレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ深型バット(D型バット) アカオアルミ
アカオアルミ
1,398 / 税込 1,538
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
S&K浅利 様2024-09-13
用途:
防水工事
対象商品:
06852291

シート防水の溶剤を使用する際に大変重宝してます!
サイズ、軽さ、底の形状など優れモノですね!

2022-02-23
用途:
焼き芋
対象商品:
09456036

焼き芋作る時の芋保温効果アップの為に購入、これを使用することで時短に成った

1人が参考にしています
2019-04-22
用途:
食品の保存
対象商品:
06852212

豆腐をいれて冷蔵庫で保存してのに便利、重宝しています。

2019-04-25
用途:
食材の保存
対象商品:
06852316

軽くて、丈夫な素材で良かった。
蓋が密封出来るように間にゴムの用などの素材が付いていればなお良し。

2018-10-29
用途:
炭火焼肉
対象商品:
06852255

側面に穴を開けて、炭火焼肉用のコンロとして使用しています。ちょうど良いサイズで満足しています。

2018-10-22
用途:
調理
対象商品:
06852273

このサイズだと食パン2枚が並べれる。
フレンチトーストやフライの衣付けに使いやすい。

医療法人徹仁会 様2017-06-26
用途:
冷凍庫で製氷
対象商品:
06852194

ワンドアの屋外用冷蔵庫で製氷するために購入。1晩かかりますが、製氷できました。

1人が参考にしています
株式会社SMILE WHO'S 様2017-09-03
用途:
食材入れ
対象商品:
06852291

軽くて頑丈で値段も安いのでコスパがいいと思います。

2017-02-27
用途:
室内土質試験
対象商品:
09456036

フラスコ内の土粒子を脱気するために使用しました。必要な寸法の深型バットを安く購入することができ満足しています。熱伝導率の高いアルミ製で、専用の別売り蓋と合わせて使うことで、バット内の温度を効率よく上げることができました。しかし、ヒーター温度を100℃以上にすると、バットの底がやや熱変形し、バット内の温度分布が不均一となってしまうことがあるため、満足度を少し低くしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
メーカーに確認いたしました回答になりますので、
ご参考になさってください。
「通常アルミについては、やかん等直火にかけても変形することはありません。
それは中に水が入っており、正確には表面温度が100℃にはならないからです。
今回は土(粉末)を入れておられるとの事でしたので、
ご使用されている温度が高すぎる為の変形だと考えられます。
粉末等を熱する場合は表面温度を測れる状態であれば50℃位を目安に熱する事をお勧めします。
また、直火は避けていただくようお願い致します。」
よろしくお願いいたします。

2017-02-03
用途:
試作・試験
対象商品:
06852212

オイルバスで樹脂を湯煎溶解するのに使用しました。種類が多くあるので、目的にあった寸法を選ぶことができ満足しています。

1人が参考にしています
2016-12-16
用途:
食品
対象商品:
06852273

大変素晴らしい商品です。またリピします!問題なく使用しています。

正木屋 様2015-10-04
用途:
農業機械のオイル交換
対象商品:
06852316

オイル交換にはジャストサイズで使いやすいです。アルミ製なので将来廃棄するときにも再生できる素材でとてもエコロジーだと思います。

寿々女 様2015-11-25
用途:
食品を保存するため
対象商品:
06852237

アルミなのでよく冷えて長持ちします。

2015-05-29
用途:
割いたうなぎを入れたり、骨を入れるのに使用
対象商品:
06852334

軽くて、深さがあるので使いやすい