バイパワーリレー LY1のレビュー

平均満足度 4.84 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)
omron(オムロン)
719 / 税込 791
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-14
用途:
AC100Vの電源切り換え

ソケットタイプで15Aまで開閉できるリレーとして貴重な存在です。AC100Vラインは基本15Aなので、ないと困ります。
ソケットは2極用を使うので配線をパラにする必要があって少し面倒です。

グリーンエネルギーパートナー株式会社 様2025-12-10
用途:
シーリングファンのタイマー制御

住宅のシーリングファン3基をイレギュラーですけどパナ換気扇タイマーで制御したくつかいました。
DCモーターの場合1基しか接続できないと説明文に書いてあり試しに接続しても動かなくダメだったのでリレーかましました

2024-02-01
用途:
15Aコンセントで、2台の1200W T-Fal を 排他的に切替。 #DIY-uATS
対象商品:
39077927

15A の回路、例えば、コンセントが一つだけの環境で、
コイル制御に、CT を使い、
2台の 1200W 湯沸器 T-Fal を 排他的に通電。
DIY-超小型(マイクロ スケール)自動転送スイッチといったところです。
必要数の複数の LY1N をカスケード接続させれば、
T-Fal 何台でも、順番に、湯沸かし可能なので、とても助かります。
ちなみに、私は、猫舌なので、8台くらい沸かすと、
一番最初に沸かした T-Fal のお湯が、いいカンジに、冷めてて、
すぐに、お茶を入れる事が出来ます。
n ( “LY1N” + “PTF-08-PU-L” + “PYC-A1” )
は、私のお気に入りです。

1人が参考にしています
サイエンスサービス株式会社 様2022-10-03
用途:
小型モーターのON-OFF
対象商品:
39077902

今回は、小型ポンプの過昇圧保護にしようしました。100W程度のモーター電源の遮断に
最適です。

2021-05-27
用途:
水位計(自動排水システム)
対象商品:
46632853

梅雨時期を迎え、雨水を自宅菜園の水まき用にある程度保管して溢れる分は自動的に排水させるシステム構築の為に、この他に555タイマーリレー(完成品)、水位センサー、この商品用の共用ソケットも、モノタロウさんで購入、水中ポンプは品物を手に取って見たかったので地元ホームセンターで購入しました(KOSHIN製)。
当商品も共用ソケットも、しっかりとしたオムロン製品で、回路図およびスペック、各寸法等技術資料は全てオムロン社のHPに非常に詳しく記載されており、工作する上で非常に参考になりました。もちろんしっかりとした開閉動作をしてくれています。
梅雨時期に上記システムの構築が間に合い、今のところ安定稼働しております。モノタロウさんの短納期発送にも感謝しています。

新電子株式会社 様2023-06-13
用途:
装置組み込み
対象商品:
39077954

なかなか売っているところが見つからずに困っていたところでした。
大変助かりました!

2020-01-31
用途:
電設工事用
対象商品:
39077927

メーカー品なので安心して使用出来ます。
種類が多いので、購入ボタンを押したとき
ホントにこの商品で合っていたか不安になりました。

2017-11-29
用途:
冷凍庫の制御に使ってます
対象商品:
02492034

冷凍ストッカーを冷蔵庫としてオムロンの温調器と一緒に使っています。温調器の接点が痛むと丸ごと交換になるのでこちらのリレーを介して電源のON、OFFをしています。

2020-09-21
用途:
丸のこテーブルソー
対象商品:
46632661

丸のこをテーブルソーとして使うため、丸のこ本体のスイッチをリレーに置き換えました。
これで手元スイッチの操作でもブレーキが効きます。
しかし、丸のこによっては許容電流を超えてしまいますので、ON側制御にSSR-60AAなどの安価なSSRを組み合わせるほうが良いかもしれません。
その場合は安価なモノタロウリレーで十分です。

アナログシステム有限会社 様2023-03-23
用途:
制御装置
対象商品:
39077927

オムロンなので商品は非常に満足
モノタロウの一覧表が非常に見にくいので不満
モノタロウはもっと見やすくしてくれ
これではオムロンに失礼

2人が参考にしています
2023-05-17
用途:
井戸ポンプに使用
対象商品:
02492034

井戸ポンプが回らなくなったのでリレーを叩いたら回ったのでリレーを交換した。
作動が正常に成った。

フジイ電器サービス 様2015-10-30
用途:
制御盤で使用
対象商品:
33024853

以前から仕様で良いです。

2022-08-24
用途:
特種用途車への配線架装
対象商品:
02492034

車載にて稼働させるため安価な輸入品は同等品とあっても不安が残ります。
国内メーカー品の信頼性に勝るものはありません。

2017-09-16
用途:
AC電源のリモートコントロール
対象商品:
02492061

何の問題もなく動作しています サイズ、価格ともに満足しています

2016-08-17
用途:
車部品
対象商品:
02492052

近くに売ってないし、すぐ来たのでよかったです。

でんき屋のさとう 様2014-11-25
用途:
車載用ソーラーシステムでの、外部充電時に、ソーラー回路を遮断の為
対象商品:
39077927

オムロンなので、信頼性が有り、満足して、使用しています。

2013-09-07
用途:
高周波の切り替え
対象商品:
33024853

しっかりした接点なので信頼性があるとおもいます。

設備電算親睦会 様2015-08-05
用途:
キャンピングカーのサブ充電システムの改良に購入
対象商品:
39077893

4個並列で使用しています、劣化したら又購入します。

河内電気 様2013-07-30
用途:
木工機械制御用
対象商品:
02492043

配線が容易!