絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形のレビュー

平均満足度 4.25 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ
ニチフ
2,398 / 税込 2,638
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-10
用途:
棒端子、配線工事に使いました。

通常は丸端子やY端子を使いますが、差し込みタイプを棒端子として使いました。

2025-04-14
用途:
撚線を照明器具端子に接続する

TC型端子は受注生産でどこも納期が間に合いませんでした。モノタロウにこの商品だけ発注可能でしたので助かりました。

2025-08-25
用途:
機械メンテナンス作業

定期的に使用する消耗品のため切らさないよう購入。いつもこれです。

2020-02-14
用途:
架内結線(撚り線の処理)
対象商品:
45326425

コンパクトにUL1007 AWG16(1.5sq)が2本収まるので助かっています。(線材側の仕様にもよりますが)

2017-09-12
用途:
照明器具の更新
対象商品:
06887501

差込接続端子に差込太さが丁度良く、抜ける事無く使用出来ます。
便利に使用してます。

2人が参考にしています
有限会社 中央技研 様2019-08-29
用途:
撚り線を差込み接続端子に差し込む時
対象商品:
06887492

棒端子部分が短くてクランプ部分に届かず、使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2017-11-25
用途:
スピーカーケーブルの端末用として。
対象商品:
06887431

一流メーカー流通品ですが、クーポンを利用し、他の商品と一緒に購入することで安く購入することができました。

桜井技術教材社 様2016-01-12
用途:
フラットケーブルの端子
対象商品:
06887413

通常使用しているので変わらず満足。

2014-08-04
用途:
キャンピングカー制作
対象商品:
06887492

お値段も安く・質も良い

2013-12-14
用途:
電気工事等
対象商品:
06887413

特に問題なく、価格も手頃です。

パートアンドブレンナー株式会社 様2012-06-26
用途:
サーボモーターのアンプ出力端子として使用
対象商品:
06887413

電線の差込の際スムースに入らないのですが、ニチフの端子は内部に電線が入りやすくしてある
これが気に入っています
出来れば棒端子の長さが10mmがほしい
以上、満足しています

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

2013-04-18
用途:
パワーダクトに使用
対象商品:
06887535

非常に使いやすい