CO2溶接専用ペンチ ウエルパーのレビュー

平均満足度 4.65 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CO2溶接専用ペンチ ウエルパー タイムケミカル
タイムケミカル
   
1本で8つの機能 ! 溶接作業のスピードアップに威力を発揮します。 開閉に便利なスプリング付き 【用途】1.ノズル内外部のスパッタ除去2.ノズル先端のスパッタ除去3.チップの着脱4.溶接ワイヤーの切断5.ノズルの着脱6.ノズルをたたく7.絶縁筒の着脱8.溶接ワイヤーの引き出し
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-12-04
用途:
半自動溶接のトーチ整備
対象商品:
06804427

これ1本でチップおよびトーチの取り換え・掃除が楽になりました。
先端部が私には、太いのでグラインダー加工で細くして使っています。

ハイロボット溶接 様2016-04-06
用途:
ロボット溶接において作業する時に使用します。
対象商品:
06804411

大変失礼な事ですが、商品については他社の分で、よく知っていたのですがあまりにも安くてあまり材質等について信用していなかったです。でも商品(ペンチ)が来た所あまりにも上等で品質もよくびっくりしました。なのでこれを機会に他の商品も購入しようと、直尺、タップダイスセット等とか再注文いたしました。ありがとうございました。

2016-04-18
用途:
Co2溶接
対象商品:
06804427

色々な機能があるので便利です。更にチップボディの付け外しも出来ると、文句無いのですが。

2016-08-10
用途:
溶接作業時
対象商品:
06804427

値段が、もう少し安いほうがいい。

2015-09-11
用途:
溶接 (造船)
対象商品:
06804427

CO2溶接で便利と聞いたので購入してみました。
周りの職人さんと同じYS-50を買いました。

2016-02-02
用途:
半自動溶接には必需品
対象商品:
06804427

本当に使いやすい

2015-12-01
用途:
溶接作業時
対象商品:
06804427

文句無しの使い心地で気に入ってます。

2015-06-24
用途:
半自動溶接の、ノズル・チップ・溶接ワイヤーの交換作業
対象商品:
06804427

この工具があったのは知ってはいましたが、こんなに便利だとは思っておりませんでした。やっぱり専用工具は使ってみるものですね!

2014-12-19
用途:
造船 溶接
対象商品:
06804427

電気屋必須アイテム

2015-01-14
用途:
溶接作業での使用
対象商品:
06804411

使い勝手が良く、もっと早く購入しておけばよかったと思いました。

2014-02-19
用途:
溶接
対象商品:
06804411

丁度良い大きさで使いやすい。

1人が参考にしています
2014-02-11
用途:
ノズル清掃
対象商品:
06804427

ワイヤの切断とノズルのスパッタ除去が一つで出来て便利です。

2013-03-18
用途:
半自動ト-チのノズル・チップの交換 ワイヤ-カットに
対象商品:
06804427

今まではドライバ-を使ったり、プライヤ-などを使用しておりました。
現在はウエルパ-のおかげで、道具を持ち替える事もなく重宝しております。

1人が参考にしています
FTEC Corporation 様2013-05-17
用途:
MIG・MAG溶接機の傍らに必需品。
対象商品:
06804427

グリップ部のつくりがチャチで、熱による痛みが早そう。その他は平均的な作りですね。

2011-02-11
用途:
半自動溶接作業
対象商品:
06804411

コンパクトで使いやすいです。

2013-07-31
用途:
溶接作業
対象商品:
06804411

連続溶接作業の際はこの物を傍に置いておけば、作業時間の節約が出来る。どうしても連続で溶接すると途中でノズル内外のスパッタおよびノズル先端のスパッタがついてしまい溶接が中断してしまう。その際に側にこの物があれば修正が直ぐ出来、時間短縮の利便がある。

2009-04-21
用途:
溶接作業
対象商品:
06804427

最初から開いているので、使いやすい。先が細くて長いので便利。

1人が参考にしています
2011-06-07
用途:
溶接作業
対象商品:
06804411

この商品はサイズが二種類あるのですが、間違って先端の短いものを買ってしまいました。
画像は共通のもの(先端が長い)が使われているので、現在のサイズ表記では判断できないと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。先端サイズを記載いたしました。貴重なご意見ありがとうございました

2009-07-26
用途:
半自動溶接機のトーチのメンテナンス
対象商品:
06804411

機能的には必要充分な機能を備えていますが、あえて使い勝手の面で不満な点が一点だけあります。
それは、ニッパーのワイヤー切断の機能です。
溶接機を使用していると、ワイヤーの摩耗によりコンジットチューブにカスが溜まります。それがチップまでくるとワイヤーの送り量が減少したり、詰まったりするので、チップを外して掃除をします。
この時、ウェルパーのようなV字型の刃ではワイヤー先端がつぶれてチップを外すときに内側にかなりキズが入ります。
今度は、このキズが原因で詰まりやすくなります。
ですので、ワイヤー切断だけは市販のゲートニッパー(レ字型の刃)で処理しています。
この点が改善されれば、言うことなしです。

1人が参考にしています
2009-02-01
用途:
半自動溶接作業
対象商品:
06804427

ノズルのスパッタ除去や溶接ワイヤー切断等、半自動溶接作業には必携の工具だと思います。
作業性向上の為に一本手元に・・・