金切鋏のレビュー

平均満足度 4.42 (168件のレビュー)
商品レビューを投稿する
金切鋏 モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業をギザ刃で切る物が逃げません
168件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-26
用途:
大きいですが切れます

リサイクル品の分解時に使っています。
見た目の1.5倍でかいです。と言うか長いです。
リーチがある分、力もかかるので切断しやすいです。
防錆と刃先が欠けそうなのでそれだけが心配ですが、使わないでおくのも勿体ないので割り切って使っています。
見た目のバランスの悪さは改善できないでしょうか。

2025-10-16
用途:
角パイプのエンドキャップをDiYするのに役立ち

外部デッキの支柱が対辺7cmアルミの角柱で11本有り、プラスチックのエンドキャップが使われていて、経年変化でボロボロです。厚さ0.3mmのアルミ板材をボール紙細工のように金切狭で切って、箱型形状にします。「木製治具」の作り方次第で、加工のし易さが決まります。事前に図面で検討してボール紙で試作して、治具を作って、アルミ板材で試作して、という順序です。1日でキャップ完成、翌日半日で良い付け完了。
キャップが取れないように横からんrジ止めして取付完了です。

2025-11-24
用途:
部品加工

刃の部分に細かい凹凸があって切れ味良い。刃こぼれなく、長い期間使えそう。刃長が短いため、まっすぐ長く切るには経験が必要かも。価格以上の満足感です。

2025-11-24
用途:
薄い鉄板の切断

想定した以上にすごくよく切れました
使い勝手もよかったです。
満足です。

2025-07-21
用途:
トタンの切断

金属製の棚の所番地を表示するために木製の札を使いたいというお客様の要望があり、金属のフレームに差し込む形のブラケットを製作することになりました。トタンを購入し、寸法を正確にけがいて切断するのですが、この金切鋏が役に立ちました。狙ったケガキ線に対してかなり正確にカットできるという印象です。切断能力も高く力まかせではなく作業ができました。とても満足してます。

2025-06-25
用途:
金属板加工用に使用

厚さ0.3mの金属版の加工に使用しました。とてもよく切れ、使い勝手よかったです。
曲線加工するかもしれないと左曲がりを購入しましたが、実際には直線しか切る機会がなかったので直線刃にすればよかったと思いました。
曲がり刃だとすこーしずつ切らないときれいな直線にはなりませんでした(私が未熟でした)。
直線刃ならもっときれいに直線にできたのではという思いがあるからですが、実際の使用には全く問題ないですし、薄いのもあるでしょうが、そんなに力を入れなくても切ることができて切り易かったです。

2025-07-18
用途:
電気工事

まだ鉄の薄板しか切ってないが、以前に使っていた鋏より切れが良い。
刃のギザギザの所が滑りがなくて良い。長く使えそう。
価格的に非常にお得に感じる。

2025-07-08
用途:
角スタッドの切り欠き用に

DIYで角スタッドをカットしようとおもい購入しました。
残念ながら、角スタッドの継ぎ目の部分の厚みを切断することはできませんでした。

2025-08-24
用途:
軽天工事
対象商品:
07015364

この値段で1.2のチャンネルも切れるのでおすすめです。

有限会社岩井テント 様2025-06-21
用途:
LGSのカット

よく切れるし、安い割に商品はいいと思う。
あと、2本買う予定です。

2025-05-07
用途:
金属板の切断
対象商品:
06618237

価格は安いけど機能面では問題なく家庭で使う分にはちょうどいい

2025-04-23
用途:
自転車の分解

自転車のフェンダーやチェーンカバーの解体に利用。切れ味は問題なし。

有限会社鈴木建設 様2025-06-07
用途:
薄物金属板のカット

ステンレス板0.8ミリが対象の表記がありましたが、全く切れず

1人が参考にしています
なかゆくい 様2024-08-21
用途:
切れ味最高
対象商品:
06618237

0.5ミリのパンチングメタルを切りました。
ステンレスなので硬くて一仕事かなと思っていましたが力を入れなくても面白い様に切れました。切断面もとても綺麗です!ある意味癖になりそうな切れ味です。価格も安くお値打ち品です。

神田瓦工事店 様2024-07-23
用途:
瓦工事

この切れ味で、コストパフォーマンスは最高!
値上がりしない限りリピート確定

2024-07-28
用途:
金属サイディング加工
対象商品:
07015364

十分に切れます。もう少し刃が長いとより良かったです。

2024-03-08
用途:
アルミ板の切り抜き作業に使用
対象商品:
07015364

1.5mm厚のアルミ板の切り抜きに使用しました。アルミ板の実物を見た時はちょっと厳しいかなと思ったのですが、思った以上にキレイに切り抜けました。直線的に切り抜くなら鉄ノコより早く作業出来ると思います。但しハサミなので多少波が出来てしまいます。精度が要求される作業ならカッターを使った方が無難です。

株式会社Ace 様2024-11-22
用途:
カッター

値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

2024-02-22
用途:
金属板を切るのには良い
対象商品:
06618237

何でも切れるのかと、コーススレッドを切ってみたら刃こぼれ。コーススレッドは強い。ギザギザの刃が潰れたので、研ぎ直して一応使えるようにはなりました。

2024-10-27
用途:
ブリキ板切断に使用

安いのによく切れます。いつまで使えるかわからないが今のところは満足。