金切鋏のレビュー
- 用途:
- ステンレス材の切断で使用
- 対象商品:
- 07015364
力を入れて切る必要があるんだろうと思ってましたが、踏ん張ることなく切れて、いい買い物でした。
- 用途:
- リコロニー用で・・・
- 対象商品:
- 07015364
屋根の雨漏りとその他もろもろの修理にて使いました。値段の割には使いやすく良かったです。ただ、やっぱり仕事で使っている方のものと比べるとやはり劣りますが、コスパは非常に良いです。
- 用途:
- 瓦の締め直しや板金
いままでは、バネタイプの\3000前後の使ってましたが半年もたない物でした。これは耐久、切れ味、コスパ申し分ない。リピートします
- 用途:
- チップクッションを切る為に購入。
- 対象商品:
- 07015364
普通のハサミでは中々切れないのでこの商品を購入。スパスパと良く切れ作業が楽でした。
- 用途:
- アルミ板などのカット
- 対象商品:
- 06618246
以前、ストレートタイプを購入して調子良く使っているので、右曲がりを購入しました。用途で使い分けていますが、満足です。
- 用途:
- 屋根プラ波板の切断時
- 対象商品:
- 07015364
配送料無料の3,500円に満たない為、金切鋏を購入した。
品物の最低金額にも関わらず、切れ味文句なしです。
改善希望として
鋏を開いたとき、2.5cm位しか開かないのを4cm位にしてほしい。
- 用途:
- 不要材等(廃棄物)の切断
- 対象商品:
- 07015364
切れ味も良く使い勝手は悪くないが
開き留めの形状は要改良がよいと思う
金額を勘案すると大変コスパ良い商品である
- 用途:
- カラートタンの切断
- 対象商品:
- 07015364
掲示板用のカラーとトタンのサイズ合わせのための切断用に購入した。以前から使用していた金切鋏に比べ切れ味も良く切り口がきれいで、大満足。切れ味がこのまま続けば申し分ない。
- 用途:
- チャンバー制作
- 対象商品:
- 07015364
使用していた金切りが損傷したので、緊急で購入(安いのでダメ元)でしたが、刃の部品等、予想より肉厚で丈夫そう、握りも今までのより軽い握力で切れる。
左右刃のも追加購入します。
- 用途:
- 建築現場で使用(板金屋根工事)
- 対象商品:
- 06618246
今回初めて購入ました。通常の柳刃(右利き用)は金切鋏ではR又はLどちらになるか解かるしておくと購入する人の参考になると思います。板金板や厚物板の切断に安価で使い勝手良く使用できます。
- 用途:
- 試験評価時に使用
- 対象商品:
- 06618237
ヤスリペーパーをカットする際に使用しました。切れ味抜群で良かったです。
またモノタロウブランドなので安いけれども良い製品で満足できました。
モノタロウブランドの割引キャンペーンも利用できてまた次のキャンペーンが楽しみです。
- 用途:
- バイクのフェンダーカット
- 対象商品:
- 06618237
左曲がりを注文したはずなのに届いた歯は真っ直ぐ。型番も間違いないし、試してみるとちゃんとフェンダーのカーブで曲がって切れました。切れ味は問題なしであとは耐久性といった所ですが、ダメになって買い替えてもコスパは良好だと思います。