パックテスト[標準タイプ]のレビュー
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
【用途】各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
株式会社北條製餡所 様2025-04-24
- 用途:
- 検査時
感単で誰にでもできるので大変重宝しています。是非大容量タイプもラインナップして欲しい
1人が参考にしています
2025-04-02
- 用途:
- 河川調査
分析によってCODを算出しなくて済むため、大変に便利な試薬です。
1人が参考にしています
2024-11-12
- 用途:
- 排水の濃度管理
簡単な操作ですぐに結果が分かるので重宝してます。厳密な濃度測定には不向きかもしれませんが、満足です。
2022-09-02
- 用途:
- 廃棄物からの六価クロム溶出有無確認
- 対象商品:
- 09465915
検出範囲が0.05~2ppmとhpに記載してあったので、用途に合うか判断出来たうえで購入出来て良かった。実際に使用した際にも、0.1ppmと0.2ppmで発色の違いが分かりやすかったので、助かった。
1人が参考にしています
2022-01-20
- 用途:
- 採取水の簡易COD測定
- 対象商品:
- 61498798
簡易測定である為、本件商品で十分に対応できると判断しています。
又、測定範囲も広範囲である為、非常に助かる商品です。
扱い方には慣れないと、内部薬品が採取時に若干出てしまう場合があるので、
注意する様にしています。
2021-08-20
- 用途:
- 大学での実習に使います
- 対象商品:
- 02852622
コロナ禍で学生の大学での活動が制限される中、Zoom接続しながら学生が自宅(事前に郵送)で実験を行うのに活用しています。硬度や残留塩素の測定、残留塩素の時間変化の解析等を行い、測定原理や簡易測定の意義、美味しい水とは何なのか等の学習をしてもらっています。このように特別な機器の必要がなく、実験が行えるため大変助かっています。
1人が参考にしています
2021-05-12
- 用途:
- ろ過機立上時の水質確認
- 対象商品:
- 02852351
簡易測定で使用しているので十分であった。
スポイトの様に吸い込むだけなので、大量に計測するときはその簡便さから助かります。
2020-07-16
- 用途:
- 河川水の簡易調査、子供を対象とした水質講座等
- 対象商品:
- 25446226
簡単で使いやすく、子供向けの水質調査体験などで使用すると参加者に楽しく学んでもらえるため、よく購入しています。いつも迅速に届けていただき感謝しております。
公益財団法人海洋生物環境研究所 様2020-08-21
- 用途:
- 海水の水質分析
- 対象商品:
- 42035194
海水の水質を定期的にサンプリングして分析しているが、非常に使いやすいです。
重宝している。
![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09465863-080328-02.jpg)