単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.86 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
339 / 税込 373
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-09
用途:
日立トリマーM6の軸受けベアリング交換

ゴムシール型ではなく、純正は金属のシールドだが問題なく使用できた。
交換すると音が静かになったのでよい。

2025-01-14
用途:
自動車整備

KEIワークスのクラッチ整備パイロットベアリングに使用予定です。信頼のNSKなので全く問題ないと思います。

2023-07-13
用途:
草刈機のテンションローラー用
対象商品:
06953843

スパイダーモアのカッター入り切り用のベルトテンションローラーが破損した。
油が切れた様で、ベアリングの玉が飛び出し、完全に破損していました。
その修理用に購入した物です。
付け替えたばかりで、耐用年数は分かりませんが、普通に作動しています。
モノタロウありがたい存在です。

仙田電気 様2023-07-13
用途:
ビートのパイロットベアリングとして
対象商品:
06953843

ビート(E-PP1)のパイロットベアリングとして使用しました。全く問題なく使用できています。

1人が参考にしています
中田建装 様2023-01-12
用途:
丸ノコのベアリング交換
対象商品:
06953834

丸ノコに使いました。新品同様にスムーズに回るようになりました!

2022-01-21
用途:
ベアリングの交換に使用。
対象商品:
06953904

ヤマハブリーズのベアリング交換に使用しました。交換後はスムーズに走るようになりました。

2021-09-10
用途:
劣化のため交換
対象商品:
06953877

純正だと価格が高いため、社外にて交換。
スムーズになりました。

2021-07-16
用途:
クロスバイクのホイールベアリングの交換
対象商品:
06953843

ハブに入っている物と同じメーカーでした。特に問題なく使用できました。

2021-03-18
用途:
機械部品
対象商品:
07019661

安く購入出来て助かります。特に問題なく使用できます。また利用させて頂きます。

Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様2019-06-13
用途:
電動工具のベアリング交換
対象商品:
06953843

NSK等の物と遜色がありません。数年使用していますがトラブルや耐久性も問題ありません。それでいて3割位は安価なのでコストパフォーマンスもばっちり良好です。

岡エンジニアリング 様2018-07-12
用途:
電動工具の修理
対象商品:
06953834

メーカーの補修部品の打ち切りでこちらを購入、1流メーカーなので安心して使えました

ヘレナギター 様2018-05-23
用途:
日立トリマーM6のベアリング交換
対象商品:
06953852

日立のトリマーM6のベアリングが不良になって、ベアリング鳴きが激しくなってきたので、規格を調べてこちらを購入。
見事に、完全復活です。
ありがとうございました。

2018-03-23
用途:
ホビー
対象商品:
06953843

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

2017-03-18
用途:
除雪機のミッションに使用
対象商品:
06953852

安くて早く修理が出来ました。純正と変わりなく作業が出来ました

2017-02-22
用途:
機械部品のベアリング交換
対象商品:
06953834

共通規格品番で すぐ検索購入納品されましたので非常に助かりました

マルテン産業機械株式会社 様2017-04-24
用途:
修理のための交換用です。
対象商品:
06953895

非常に使いやすく買ってよかったです。大変満足しています。

2017-03-01
用途:
カンナの補修
対象商品:
06953843

とにかく安い、早い事に感心。期待寿命がどのくらいなのか具体的データの表示なしは不安。とりあえず新品の音になって満足。

2015-09-23
用途:
電気カンナの修理
対象商品:
06953834

簡単に部品交換ができ満足です。修理費用も見積もりの十分に一位で出来ました。

2015-07-28
用途:
自動車
対象商品:
06953843

問題なく良い商品です

2015-03-02
用途:
常設稼動の補給
対象商品:
06953852

在庫が少なくなる度購入しています。
早く着くので重宝しています。