単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)のレビュー
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
山田工機株式会社 様2025-05-14
- 用途:
- 機械現地修理
問題なく交換出来ました。在庫切れでしたので早期に入手でき幸いでした。
2024-12-27
- 用途:
- 二輪車のメンテナンス
ベアリングが安価にすぐ手に入るのでとても重宝しています。これからもよろしくお願いいたします。
2024-01-16
- 用途:
- オルタネーターのO/Hに使用
- 対象商品:
- 06954132
ホームセンターでは取り扱いのないパーツがモノタロウさんでは入手できるので我々自動車やバイク整備する者にとっては非常に助かっております。
cut salon Ys 様2023-06-08
- 用途:
- ダイキンエアコンFHYCJ90 98/06 室内機モーターのベアリング
- 対象商品:
- 06954141
エアコンのモーター音が気になりだしたので交換しました。
1週間くらいはやや音が少し出ていましたが馴染んでからはとても静かになりました。
鎌田ミシン商会 様2024-08-29
- 用途:
- 機械のシャフトの軸受に使用しています。
- 対象商品:
- 06954157
昔から使用しています。
特に言う事はありませんが、時に取り付け方が悪かったのか音がすることがあります。
2018-02-12
- 用途:
- エアコンメンテナンス
- 対象商品:
- 06954132
エアコン天井埋め込み式室内機のファンモーターのベアリング交換に使用しています。モーター交換だと費用が高くなりますが、ベアリングだけですのでコスパに大満足です。