単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)のレビュー
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
2024-01-16
- 用途:
- オルタネーターのO/Hで使用
- 対象商品:
- 06954534
ホームセンターでは取り扱いのないパーツがモノタロウさんでは入手できるので我々自動車やバイク整備する者にとっては非常に助かっております。
2021-05-31
- 用途:
- C50フロントホイールベアリング交換に使用。
- 対象商品:
- 06954507
C50フロントホイールベアリング交換に使用。
同仕様LLBのNTNより割安なため6300VVがおすすめ。
有限会社 松田 様2016-05-08
- 用途:
- バフ研磨機のベアリングとして使用しました。
- 対象商品:
- 06954577
問題なく、取り付けが、出来ました。
音も静かになり、作業がスムーズに行えるようになりました。
2016-02-23
- 用途:
- ホイールベアリング
- 対象商品:
- 06954516
コスパ最高最近オイルがいらないベアリングが開発された様ですがそれも取り扱いしてほしい。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。
2014-03-14
- 用途:
- バイクレストア
- 対象商品:
- 06954516
どうしても中華ベアリングは買う気になれず、こちらの商品を購入しました。やはり安心ですね。使用には全く問題ないと思いますが、個人的な好みとして、グリスを少し多めに補充してから使用しています。
2021-07-09
- 用途:
- 08 シグナスX SR 13万k Rスイングアーム ホイールベアリングに使用
- 対象商品:
- 06954525
リアタイヤ交換3回に 1回の割合で使用。LLUからの使用です。
200k程度しかですので分かりませんが、可もなく不可もなくです。