単列深溝玉軸受 6000番台 Zのレビュー

平均満足度 3.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
349 / 税込 384
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス

バイクの純正部品が廃番で代替品で購入しました。特に問題はありません。

2019-09-15
用途:
草刈機のヘッドギア
対象商品:
07019293

文句なし。片側シールはあまり無くて助かりました。早速使用しましたが絶好調!

2019-05-27
用途:
丸ノコ軸受け
対象商品:
07019284

密閉型を注文するはずが、片側のみのシールを注文してしまった。
使用には今のところ問題なく使用できている。
自分の不注意だったので仕方ないが、もう少しはっきりとわかりやすく
表示してあると助かる。

2019-02-07
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
07019284

車のワイパーモーターのメンテナンスが出来ました。有難う御座いました。

2019-12-02
用途:
バイクのオーバーホール時
対象商品:
07019293

純正品(中身同じ)を購入するよりも安価で助かります。

2018-04-11
用途:
加工装置メンテナンス
対象商品:
07019345

精度等、問題なし。先日から複数のベアリングを注文しましたが、中には片面ベアリングボールがむき出しの仕様の物があり予想外でした。(両面カバー付を希望でした)
HPの見方が悪かったのかもしれませんが表裏写真や明確な説明があると助かります。

2018-11-26
用途:
機械部品
対象商品:
07019293

特に問題ありません。また機会があれば購入させて頂きます。

ART-WORKS 様2017-04-01
用途:
レンジフード換気扇のベアリング交換
対象商品:
07019284

レンジフード換気扇のベアリング交換時に使用、コスパ最高!

2017-04-07
用途:
機械のオーバーホール
対象商品:
07019433

6015Zの納期が遅すぎる!4日もかかるのではネット通販の意味が全くない

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

株式会社日本エクセル 様2017-04-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
07019433

6015Z納期が長すぎる!4日も待たされたらネット通販の意味がない

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
納期改善に努めて参ります。

JA和田給油所 様2016-05-30
用途:
草刈機修理
対象商品:
07019293

クラッチドラムの軸受に使用しています。
一個から注文できるので大変便利です。

2014-05-07
用途:
機械部品
対象商品:
07019424

NSKの同じ品番の物で、注文しても外径、内径、幅、ボール部のシール全然違う物が届いた。
型番変わったのか、NSKでは同じ物が見当たらない。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
別途メール等にてご連絡させて頂きますので、ご確認下さい。
ご連絡お待ちしております。

2014-11-01
用途:
模型のエンジンに使う
対象商品:
07019293

普通