単列深溝玉軸受 6200番台 Zのレビュー

平均満足度 3.73 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6200番台  Z NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
299 / 税込 329
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-14
用途:
印刷製本機のベアリング
対象商品:
07019975

現在使っている同じメーカー、同じ品番が、当日発送で入手出来て有難い。他店では10個単位の受注のようでしたが、モノタロウさんは1個単位でしたので、4個づつ取り替えるので、送料無料になるように16個注文いたしました。

2022-11-29
用途:
卓上スライド丸鋸の修理
対象商品:
07019966

ベアリングの故障で部品を取り寄せましたが、問題なく取り替えでき、スムーズに使えました!

2019-12-24
用途:
旧車エンジンのオーバーホール
対象商品:
07019984

旧車パーツへの対応はメーカー(今回はスズキ)含めて感謝しかありません。今回は汎用品ですが、新車から40年ぶりの交換でした。対応も早く助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

ina ism 様2020-11-22
用途:
換気扇のメンテナンス
対象商品:
07019957

換気扇のシロッコファンモーターからの異音がした為、ベアリングの交換に使用しました。
この商品でもサイズはOKなのですが、メーカーの6200zの刻印通りに注文したのですが、6200zは片面シールドタイプでした。
発送後に本来なら6200zzの両面シールドタイプが必要である事が分かりました。
違いはシールドタイプの違いだけなので、そのまま6200zで補修しました。
皆さんもSNKのベアリングの刻印には注意してください。

3人が参考にしています
株式会社イシコー 様2018-03-31
用途:
器械のメンテナンス
対象商品:
07019966

品番から簡単に探せて注文しやすく大変助かっています。

株式会社ミズキ 様2020-08-08
用途:
研磨剤(炭化ケイ素)の吹き付け用
対象商品:
07019957

貴社モノタロウの範疇ではないが、ベアリングには片面シール型Zと両面型ZZの2種類があるが、現物への刻印は両者ともZとなっているようです。
今回両面型ZZが欲しく、従来使用品の刻印をもとにZ型を指定し、予定外を購入してしまいました。 貴社のカタログでは両者を明確に区別した表記となっていますが、刻印の内容
には疑問が残っています。

4人が参考にしています
唐牛冷熱株式会社 様2018-10-14
用途:
製造終了部品内部の部品交換
対象商品:
07019975

両側にカバーがついていると思って購入したが、片側にしかカバーがついて無かった。詳細を明記して欲しい。説明文にしっかり目立つように記載されていれば、中国製でも満足だった。

2016-08-12
用途:
コンベアのメンテナンス時に使用
対象商品:
07020002

問題なく使用できています。
元々はkoyoのベアリングが使われていたのですが、今回はこちらの製品に変えてみました。
ちゃんとしてメーカー品が、この値段で購入できるのは、大変嬉しいです。

有限会社三喜電設 様2019-05-17
用途:
有圧換気扇の修繕
対象商品:
07019957

型番の末尾のZとは片面シールのことですか
同じ型番で注文したのですが実際使われていたのは両面蜜閉型でした
現物の型番の間違いですかね

2018-07-01
用途:
電気カンナの修繕
対象商品:
07019957

電気かんなのモーター軸。刃先回転軸のベアリング破損交換。素人には、各種類のベアリングの入手困難で、一機用にそおえるのは無理。でもモノタローさんには在庫豊富で大助かりです、ありがとうございます。

2018-05-31
用途:
治具製作
対象商品:
07019966

片側がシールされていないので、その事を記入した方が良いかと思います。

ひかりがま農園 様2016-08-08
用途:
換気扇モーター
対象商品:
07019984

30年くらい、前の有圧換気扇のベアリングを交換をするために同一型番を発注しましたが、当時の型番と現在の型番は同一でない場合もあるようで、返品のうえ、両面鉄板シールのzzを発注し取り付けました、古い機械のベアリング交換は注意を払って発注する教訓に なりました、どなたかも同一の事例を投稿されていますが

1人が参考にしています
アオバ冷機 様2017-02-04
用途:
モーターのベアリング交換
対象商品:
07019957

メーカー品でしたので購入しました。安く手に入れることができ、おおむね満足しています。また利用すると思います。

2016-01-15
用途:
エンジン発電機のベアリング交換
対象商品:
07019966

外すベアリングの刻印が「NSK 6201Z」とあった為、そのまま刻印どおりに注文しましたが、外した現物は両側シールドに対して届いたものは片側シールド形でした。届いたものの刻印もちゃんと「NSK 6201Z」とあり、モノタロウさんの説明文にも片側シールド形と書かれていました。どちらが正しいのかわからず 又、他の方で同様の感想もあり、気持ちがスッキリしません。注文には注意が必要と考えます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変お手数ですが
弊社サイト「ボールベアリング(深溝玉軸受)簡易選定」
http://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baeringchoice/
2.品番を確認するをご確認下さい。
両側シールド形、両側ゴムシール形の場合は、片側ずつに6204Z、6204LU等刻印されいます。(片側シールド形の場合、片側はシールドされていますが、もう一方はオープンとなります。)

石田電子 様2013-06-10
用途:
換気扇のモーター内のベアリング交換。
対象商品:
07019957

この商品10年ほど前に購入した時は両サイドにベアリングの玉を覆うカバーが取り付けてありました。しかし今回購入した物は片方のみカバーが付いているタイプになっていました。コストダウンでしょうか?つまり裏側はベアリングの玉がむき出しの状態です。換気扇で使いますので、空気に油が混ざってベアリングの玉に付着するのが心配です。日本精工の物でしたので間違いないと思い購入したのですが、残念です。(株)イトー NACHIのベアリングは両面ともカバー(両スチールシール)が付いています。

MonotaROからの回答

ご購入頂いてます注文コード:07019957は「片側シールド形」の商品になり、片側はシールされておりますが、もう片側はご投稿頂いたとおりオープン(むき出し)されております。
お手数ではございますが、一度ご確認下さいます様お願い致します。