- 用途:
- 鋳物製品のバリ摺り
息苦しさがなく、締め付け具合も微調整できるので、違和感なく使用できます。Sサイズがあるので女性でも使いやすい
- 用途:
- 解体工事
解体工事には欠かせないアイテムです。
人体に影響が出ないよういつも使用させていただいております。
株式会社落雷抑制プロダクツ 様2024-07-04
- 用途:
- 金属の切削研磨時
- 対象商品:
-
06845386
金属の切削研磨時に作業者の粉じん防止のため使用しておりますが安心して、作業に集中できます。
- 用途:
- 解体作業時
- 対象商品:
-
08214166
解体現場の作業時に使用しているマスクは基本的に大きいのですがこちらのSタイプは大きさのちょうどよく呼吸もしやすいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 石綿が含まれると思われる壁・天井材(レベル3)の一部解体
- 対象商品:
-
06845386
職人さんの為に購入しました。あまり息苦しくないと好評でした。
2人が参考にしています
- 用途:
- 窯業サイディング目地コーキング撤去作業時
- 対象商品:
-
06845386
アスベスト入りサイディングのコーキング撤去作業に使用しました。
装着も簡単で、フィット感も抜群でした。
- 用途:
- 解体工事中の現場管理
- 対象商品:
-
06845386
まだ数回しか使用していませんが装着しやすく、呼吸もしやすかった。
オークラエンジニアリング株式会社 様2022-05-11
- 用途:
- 調査時 防塵対策として
- 対象商品:
-
06845386
非常にフィット感が良い。多少、汗がこもることもあるが気にならない程度
- 用途:
- 作業
- 対象商品:
-
06845386
塵はマスクの本体によくつけますので、気もし悪い。ほかの問題なかった。
- 用途:
- 現場作業
- 対象商品:
-
06845386
納期もすぐ届き、問題なく使用できて満足しています。
- 用途:
- 工場内ピット内作業
- 対象商品:
-
06845386
使用した感じは、呼吸が楽で作業しやすいようですね。
- 用途:
- 溶接作業の時に使用
- 対象商品:
-
06845386
今まではシングルフィルターを使用していましたが
ダブルなので呼吸が楽になりました。
2人が参考にしています
- 用途:
- スレート撤去
- 対象商品:
-
06845386
このマスクが、使いなれてるから一番いいです。どこにも店頭にないので助かります。
- 用途:
- 解体工事現場で
- 対象商品:
-
06845386
以前使用していたものは呼気が結露して垂れてくるという不満があって、これに変えました。こちらはそのようなこともなく、着用感もちょうどよくフィットする感じで使い勝手はよいと思います。
- 用途:
- 屋根塗装前の養生(アスベスト粉塵)からの防御
- 対象商品:
-
06845386
顔にフィットし、呼吸もしやすいです。自分の健康を守るためにも必要な用品です。
- 用途:
- アスベスト除去
- 対象商品:
-
06845386
密着性があり、息もしやすく
つけ心地がすごく良いです。
- 用途:
- アスベスト除去
- 対象商品:
-
06845386
使いやすくとても便利です。
今後も防塵マスクを使わせて頂きます!
- 用途:
- 工場内作業用
- 対象商品:
-
06845386
ほこりがおおい現場なので、重宝してます。ファン付のは高いのでこれ位で我慢してる感じです。
- 用途:
- ごみ焼却場内作業
- 対象商品:
-
06845386
特に問題ありませんが、製品の機構上会話がしずらい。
声が通る工夫があれば最高です。
- 用途:
- 金属加工
- 対象商品:
-
06845386
金属加工にて鉄粉が飛んでくるためマスクを購入しました。こちらは呼吸もしやすくいいです!