ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式のレビュー

平均満足度 4.50 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199 / 税込 219
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。 【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-20
用途:
メンテナンス
対象商品:
07071644

納品まで早くとても助かりました。
使用した感じでは問題ないとおもいます。

2024-02-22
用途:
静岡製乾燥機の電源SW
対象商品:
07071653

専門家に来てもらうには、時間がなかったので、モノタロウさんから取り寄せ自分で交換出来てよかったです。

2022-12-08
用途:
セラミックファンヒーターのスイッチ修理
対象商品:
07071601

使用している小型のセラミックファンヒーターのスイッチの端子部が溶け、故障した為購入。日本メーカー品なので安心して利用する事ができています。

2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
対象商品:
07071617

地元の電材店で時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりました。

株式会社伊藤技研 様2022-11-16
用途:
電源スイッチとして
対象商品:
07071653

大きさが解り難く、形が似てたので購入しましたが小さかったので合いませんでした。

2020-12-04
用途:
駐車券発券機の修理で使用
対象商品:
07071662

少額で簡単に直せました。なかなか店頭にはない商品なので助かりました。

1人が参考にしています
2019-02-05
用途:
使用する機材の修繕
対象商品:
07071601

頻繁に入切されていた電気ストーブの電源スイッチが破損し使用不能に。
曖昧な感じでぐらぐら動作していた元々の中国製のものに比べ、パチッと節操感溢れるしっかりした動作がとても良いです。

2018-12-07
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
07071601

オーディオ機器の電源SWで購入しました。
とてもリーズナブルな価格ですが、操作感もとても良くて、大変良いパーツだと思います。

GARAGE M 様2019-11-09
用途:
草刈機の停止Switch
対象商品:
07071617

草刈機でハンドル先端停止スイッチが、接点不良で導通が無くなり寸法が同じだったので使用。
端子の厚みが0.1mm程薄いので草刈機本体メス側端子下半分を潰し調整し修理。
on off マークが無いがON側にマーク付け対応。
メーカー純正品も有るが、取り寄せに時間かかるので代わりに使用問題無くエンジン停止するので
十分かと思います。

さがら電器 様2018-04-04
用途:
電源制御用
対象商品:
07071644

まだ構想中配線図面作成中の為まだ製品の感想がわかりませんが小型で容量が大きいのでよいかと思います

2018-07-18
用途:
発電機のエコスイッチ
対象商品:
07071601

破損してしまったので同じものが見つかって良かったです。

2018-02-24
用途:
スイッチが壊れた買い替え
対象商品:
07071601

このサイズのスイッチをいろいろなホ-ムセンタ-や電気店に行ってもどこにもなくて困っていました。モノタロウbookを調べたらピッタリサイズであったので即注文。助かった~!

2016-03-06
用途:
スペーシー125(JF04型)のヘッドライトスイッチの制作
対象商品:
07071653

スイッチの大きさと奥行きの少なさと対応できる電流の大きさで
選んで使用して見ました。
取付け後の電圧の落ちも少なくて、非常に良いスイッチ性能でした。

稲千場 様2016-06-30
用途:
代替え部品として使用
対象商品:
07071617

端子の厚みが少なかった。

1人が参考にしています
2014-10-17
用途:
機械の補修部品
対象商品:
07071671

スイッチが故障したため、メーカーに修理依頼したところ、部品代で2000円出張修理13000円を請求されました。破損した部品をモノタロウで探したところ、送料代引き手数料がかかるものの1200円程度で修理可能となりました。今後はモノタロウで検索してから修理依頼したいと思います。

2014-01-29
用途:
自動車のオプション部品のスイッチ
対象商品:
07071644

大きさ、操作感、求めていたものです。