基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズのレビュー

平均満足度 4.70 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
   
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。 【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
37件中 21~37件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-06
用途:
スイッチの移設
対象商品:
07071312

取説があった方がいいと思います。組み立ての順番が分からない人がいるかも。

2018-07-09
用途:
制御装置の配線に使う
対象商品:
07071321

普通に使えており、問題はありません。納期が速いともっと良いです。

2017-05-23
用途:
機器の修理
対象商品:
07071382

買いに行く手間が省け助かります。品質はメーカー品で全く問題なし。
いろいろな部品までありがとうございます。

設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
対象商品:
38444052

小さいのでキャンピングカーの4路スイッチに使う、操作力も少ないので子供でも簡単に操作できる。

有限会社 大栄電機 様2018-02-09
用途:
機器の修理・メインテナンス時
対象商品:
07071321

メーカー製品で安心して使えます。性能的にも安心しています。

2017-06-29
用途:
試作品のDCパワースイッチとして
対象商品:
07071312

ケース固定は特に必要ありません。
ケース固定のナット・ワッシャーが無い製品や防水タイプも安価に入手出来たら有難いです。

2016-12-01
用途:
自作装置のスイッチに使用しました。
対象商品:
07071337

ON-OFF-ONの感触がひじょうに良く気に入っています。

オフィス イリエ 様2023-04-12
用途:
試験用治具制作用
対象商品:
38444007

電流容量が最大6A。
断面積0.75mm2の電線を端子に接続したのだが、その太さだと端子同士の間隔がとても狭く、また電線を通すための端子の穴も小さいので作業が大変だった。
スイッチとしての動作は何ら問題無し。

2015-03-20
用途:
車の電装回路
対象商品:
07071373

車のLED回路用に購入。3ポイントなので切り替えと、offに設定出来ました。
トグルも節度ある使い心地で、OKです。大きさも、場所を取らず2個並べて
取り付けできました。

2016-11-15
用途:
体育館用大型時計(親時計)の調整用スイッチの修理部品として使用。
対象商品:
07071337

破損してしまった部品と全く同じ寸法でしたので、加工することなくすぐに修理でき、大変助かりました。

2014-12-01
用途:
工作
対象商品:
07071312

近くの店に売ってなかったので助かりました。
でも平ワッシャの内径にわずかな突起があり、買ったままの状態でははまりませんでした。
(やすりで削って使用しました)

2014-03-20
用途:
装置の動作切り替えに使用
対象商品:
07071373

トグルswとして、装置の動作切り替えに使ってます。
具体的に申し上げることはありません。とても重宝してます

木村秀雄 様2014-02-20
用途:
車用の各種スイッチとして使用。小型軽量なところが気にいってます。
対象商品:
07071312

この大きさでパイロットランプ付きなら もっと良い。

1人が参考にしています
2013-10-16
用途:
モーターの正転逆転切替用
対象商品:
38444043

もう少し高くてもいいので、強度の高いスイッチが欲しい。防水キャップがあると同時購入したいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

株式会社LADVIK 様2013-06-18
用途:
金属プレス加工の不具合検出スイッチ
対象商品:
07071364

今まで、メーカーに修理をお願いしていたが、モノタロウで同じ部品があった為、購入致しました。
価格も使い安さも満足しています。

2013-03-26
用途:
DCモータの正逆とoffの切り替え
対象商品:
38444043

上下の位置調整を減速モータで作動させるのに使用。微調整が楽に出来る。

田中農林 様2009-03-23
用途:
草刈り機のエンジンストップスイッチ
対象商品:
07071312

もう少し強度が有ればベスト。