器具用電子ブザーのレビュー
株式会社城山 様2018-06-22
- 用途:
- ハンドリフターの警報音に使用
- 対象商品:
- 38262463
ハンドリフターのブレーキOFF時の警報音に使用。電池3Vで動作して、音量も大きく満足しています。
1人が参考にしています
2017-11-24
- 用途:
- スクーターのウインカー作動音用
- 対象商品:
- 38262497
スクーターのカウルの中など、多少カバーされた場所でも、外で十分聞こえる。その音も「ピョロロロロ」と柔らかい音色なので、周りの耳障りになりにくい。
内外リフォーム 様2016-01-22
- 用途:
- オートビルジポンプが稼働した時を知るた為
- 対象商品:
- 07067103
クルーザーのフライングブリッジ(FB)での操船時にオートビルジポンプが稼働しても分からない為、FBに付けた
価格と音質&音量は合格。耐水性が有ればもっと良いかも・・・
2015-06-22
- 用途:
- 自動車バックギア連動車内アラーム
- 対象商品:
- 38262454
バックギアに純正アラームがついていないため、車内で連動して鳴るようにしました。
車内ペダル付近に設置しましたが、音量、音質ともに満足です。
音量は窓を閉めいている状態では、車外に音が漏れない程度です。
音量が大きすぎる場合はテープなどで穴をふさげば調整できます。
また、フリッカ音は「ピューィ、ピューィ、ピューィ…」という感じで鳴ります。
YouTubeで検索すると動画が出てくるので参考にするといいと思います。
2人が参考にしています
Bike SHOP try 様2015-02-23
- 用途:
- バイクのウインカー
長年探し続けていた商品です。今回は12V用のホロホロタイプを購入しました。バイクのウインカーに取り付けたところ、うるさすぎず、静かすぎず、アイドリング中は丁度いい音量でしたが、アクセルを捻ったらあまり聞こえなかったです。もう少し音量の大きいタイプでも良いかと思います。
2017-04-21
- 用途:
- トラクター内に設置し、何かあれば後ろの作業機の人がスイッチを押す!
- 対象商品:
- 38262497
エンジン音のため音が聞こえづらいです。
もう少し音量が欲しいので、大音量タイプに付け替えました。
有限会社坂元自動車 様2014-02-09
- 用途:
- バックブザーとして
- 対象商品:
- 38262454
ニュービートルのバックブザーとして取り付けました。音量もちょうど良く小型の為取り付けもしやすかったです。
2015-04-15
- 用途:
- 警報用
- 対象商品:
- 07067103
自動車ライト消し忘れ警報ブザーとして使用。ダッシュボード内側に設置したがかなりの音量で、警報用としてはマル。しかし、音量・音質を気にされるのならフリッカやホロホロの方がよいかもしれない。