ポケット型デジタルマルチメータのレビュー

平均満足度 4.21 (70件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器
三和電気計器
4,798 / 税込 5,278
4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
71件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-20
用途:
シーラーが熱くならなくなったので。

シーラーが熱くならなくなったので、どこまで電気がながれているか調べる為に使用しました。ラボで様々な機器を使用するのでマルチメーターが1台あると重宝すると感じました。

2025-07-08
用途:
日常における電気設備の簡易測定のため。

計器としての精度を、0.5級の標準器を校正しましたが、簡易的な回路計でありながらも、その指針の読み精度は、0.5級(標準器)と同等の精度がある事が分かりました。

2024-11-16
用途:
電子機器の製造時、修理時

薄型、軽量、多機能なので出張時にも使えて重宝しています。

華為技術日本株式会社 様2023-11-28
用途:
ガラス基板上の導通チェック
対象商品:
03359176

サイズ感がよく、ポータブルであり、非常に扱いやすい。

1人が参考にしています
高取商店 様2022-12-28
用途:
配線チェック時
対象商品:
03359176

手軽で、使い易い。
リード線の長さを改善してほしい。

2022-07-27
用途:
発電機やパソコンなどの電圧チェック
対象商品:
03359176

コンパクトで使いやすいです。
ヘヤーバンドなどのゴムをつけとければ、手首に止めて両手が使え、更に便利です。

4人が参考にしています
株式会社フクダ 様2022-04-11
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
03359176

以前から使用していたテスターが壊れたため、同製品を探したが廃盤になっているようで、こちらの評判が良かったため購入。 コンパクトサイズで使い勝手が良いです。
オートオフ機能は地味にうれしい。

2021-09-28
用途:
電気製品のメンテナンス
対象商品:
03359176

使いやすさ、精度などに大変満足しています。今後も大切に使用させていただきます。

2021-09-18
用途:
電気修理
対象商品:
03359176

普通のテスターです。三和さんなので信頼感は有ります。

中野果樹園 様2021-03-17
用途:
農機具や自動車の電装品整備に使用しています
対象商品:
03359176

同社の製品を40年以上使用していましたが故障のため買い換えました。今回のデジタルマルチメーターはとてもコンパクトで胸ポケットに入ります。おもちゃっぽさがありますが機能は問題ないので今後付き合っていきます。

2人が参考にしています
2021-04-08
用途:
蓄電池の電圧測定
対象商品:
03359176

単3、単4蓄電池の電圧測定がしやすいようなpinch kitがついていると良い。

1人が参考にしています
小川電気管理事務所 様2021-01-05
用途:
電気保安管理
対象商品:
03359176

軽く、胸ポケットに入り、現場などで導通チェックや各電池の性能確認に便利に使用。だだし、針の部分に簡単な保護カバー欲しいです。

1人が参考にしています
2020-10-03
用途:
メンテナンス、制御盤作成
対象商品:
03359176

必要十分な機能を備えています。コンパクトに収まるので工場内ではいつも持ち歩いてます。

1人が参考にしています
2020-09-26
用途:
各種測定作業
対象商品:
03359176

各種測定に使っていますがやはりSANWAさんは安心感があります。
ダイヤルが小さくやや回し難い。持ち歩くのはコンパクトでいいですが、常設で使うのは大きいサイズを選ばれるほうが使いやすいと思います。

1人が参考にしています
SHINODA RACING SHOP 様2020-05-14
用途:
車両の電気関係
対象商品:
03359176

一般的なテスタープラスコンデンサーの容量測定が出来るので購入しました。値段の割に精度が良い。

1人が参考にしています
マイスター"なおし屋" 様2020-11-08
用途:
家電・車等メンテ必需品
対象商品:
03359176

小型軽量で携帯時や常設場所のスペースもとらず好都合な絶品です。

1人が参考にしています
2020-03-22
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
03359176

サイズは本当に小さく持ち運びに便利です。しかも、ハイスペック。検針棒の配線が細いので取扱は気にはなります

1人が参考にしています
株式会社岐阜髙島屋 様2020-02-22
用途:
電圧の測定
対象商品:
26894577

小型なのに、丈夫で、優れた電圧・導通試験が容易にできます。
いつも持ち歩いていますが、かさばりません。電気の専門家になった気分です。

2019-08-12
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
03359176

音と表示で通電状態が確認できたりするので使いやすい

2019-07-08
用途:
電気機器のメンテナンス
対象商品:
03359176

見えない電気を計測するため、信用できる国産品を購入しました。
ポケットサイズで持ち運びが楽なので、満足しています。
高級なテスターと比較すると、能力、仕上がりなどの面では劣ると思いますが、100~200V程度の使用ならば耐えうると思います。

1人が参考にしています