3M テープののり取りクリーナー スプレータイプのレビュー
- 用途:
- 建設作業現場
3Mは間違いありません。他のメーカーはイマイチきちんと剥がれませんでした。
- 用途:
- 自動車用
まだ使用していませんが、ノリは同じメーカーの物を使用しているので、相性的に良かろうと思い購入。 弊害は出ないと思います。
- 用途:
- 文字をはがした後のノリはがし
- 対象商品:
- 07168944
ラッカーシンナーが使えない屋内や樹脂に付着したのりはがしに使用。
色々試したがこれが一番
- 用途:
- シールはがし時
- 対象商品:
- 07168944
少しスプレーするだけでストレスなく綺麗に剥がせます。今回2本目ですが、1回目は残っているにも関わらず、途中で噴射できなくなりました。今回は注意して使用してみます。
- 用途:
- テープ跡ののりはがす時、チョットした仕上げの時
- 対象商品:
- 07168944
成分の濃度がちょうどいいです。
シールののりだけではなく、用途の幅が広く、何かとキレイに仕上げることができます。
別のスプレーについているノズルを付けて使用すれば、とっても快適に噴霧できます。
- 用途:
- ガムテープ、両面テープなどを、はがした後の、のりとり
- 対象商品:
- 07168944
色々な商品を、使いましたが、これが一番。拭き取る材料を、気にしなくても良いです。
- 用途:
- 洗浄等に
- 対象商品:
- 07168944
用途外の使用方法ですが、リペア屋さんより伺い購入しました
ドア周りや蛇口周りの水垢落し、シール残しした部分に使用
シュッと吹付け、ウエスにて拭き取ると綺麗に仕上がります
- 用途:
- カッティングシートを剥がした後の糊取り
- 対象商品:
- 07168944
色々な糊取りスプレーが有りますが、この商品が今迄使用した中で下地も傷めず、よく糊が除去出来る。
- 用途:
- 研磨後のバフかす取り
- 対象商品:
- 07168944
ただの「のりとり」と思ったら大間違い!当社では研磨後の「バフかす」取りに威力を発揮しています。シンナーなどの溶剤より少量で済みしかも早く溶けてくれます。その後は薄めた洗剤で洗い流すか拭き取ればOK。以前は材料屋さんで手に入らずホームセンターで注文していましたが、こちらで入手できるようになって助かっています。さらに値下げはありがたい。
余談ですが、お風呂の「石鹸あか」もよく落ちます。スプレーしてナイロンたわしでこすります。ただし樹脂によっては溶かしてしまうことがあるので必ずテストしてから使用してください。また、換気扇など台所の油汚れもよく落ちます。洗剤より早くて楽です。
- 用途:
- 石材の汚れ落とし
- 対象商品:
- 07168944
オレンジ系の臭いがキツイのが玉に傷かも知れませんが良く落ちます。
不動産の管理物件の清掃時、石の床材にマット系の物を置き敷していたのであろうと推測される「両面テープ系の跡」がありました。何かこぼした汚れかと思い水拭きしてもダメ、石に吸い込まれた埃類かと考え石屋さんに見てもらっても「?」。ダメ元でシンナーを使ったら、何やら伸びてくるように汚れが雑巾に付着。ある程度は落ちるものの、却って糊残りを広げてしまうようだったので、こちらで再チャレンジしようと購入したところバッチリ落ちました。
- 用途:
- 車のステッカー剥がし
- 対象商品:
- 07168944
商用車の看板ステッカーを剥がしたり内装の糊跡除去に使用しましたが、少量でも効果があり臭いもオレンジの臭いで良好です。少々高いですが、少ない量でも効果があるので価格的にも安いものと比べ遜色ないかもしれません。
- 用途:
- テープ等の剥離後の「のり」取りの他
- 対象商品:
- 07168944
両面テープで張った古くなった掲示物に付いている「粘着剤」がきれいに取れます。
よくあるような有機溶剤系ではないため刺激臭が無く、使用場所を選びません。
結構強いオレンジの香りに包まれます、お勧めです。
- 用途:
- メンテナンス作業
- 対象商品:
- 07168944
食品製造工場内で使用する予定でした。
柑橘系の香りが残り、適切に使用することが出来ず、残念でした。
- 用途:
- 塗装後に3mのマスキングテープのりを除去する
- 対象商品:
- 07168944
テープ糊の除去は何度も作業を繰り返せば可能、しかし下に塗ったラッカー塗装が多少溶けるので注意が必要、作業後も多少ベタベタ感が残った。
- 用途:
- パーツキャビネットのシール貼り替え時
- 対象商品:
- 07168944
パーツキャビネットのシール貼り替えに使用。使用方法通りに使っているが、残ったのりが拭き取れずに広がるだけで逆に汚くなる。のり残りの量は少なかったが、5回ほど繰返しても一向に綺麗になる気配がない。下地がプラスチックの場合はダメなのかもしれません
- 用途:
- シールをはがした後の糊落とし。色々な汚れ落とし。
- 対象商品:
- 07168944
よく落ちる。柑橘系の香りが体に優しそう。色々な汚れ落としに使える。(私はテントに文字を書いたあと、鉛筆の
けがき跡を消すのに使っています。)
不満な点としては、容量の割に値段が高い。もっと容量の大きなものがほしい。