クランプメーター 大口径のレビュー
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
株式会社佐渡テレビジョン 様2024-12-03
- 用途:
- 通信機器の電源供給器の電流測定等メンテナンス
同型の30年位前の品物が壊れたために購入しました。
昔々の品と全く同じ造りです。メーカーは同じなのか違うのかよく分かりませんが、良いものはいつまでも使い作り続けられるのですね。
2人が参考にしています
2022-01-18
- 用途:
- 現場作業時(主に交流電圧・電流計測、)
10年以上前に購入していますが、今だ現役で使用しています。
精度を求める様なモノではありませんが、手軽にクランプで電流計測出来て、日本製と云う事で安心して使えます。
2020-05-02
- 用途:
- エアコンの修理、電気工事。
- 対象商品:
- 07135913
難しい要望ですが、ワニ口クリップがもっと細いと良い、
電線が束になっているとかませるのに苦労する。
3人が参考にしています
株式会社三喜工業 様2019-07-04
- 用途:
- 水中ポンプの配線に断然がないか確認する為。
- 対象商品:
- 07135913
コンパクトで使いやすい。軽量でもあるし、収納も便利、こりゃあいい!
1人が参考にしています
吉沢建設株式会社 様2018-09-03
- 用途:
- 電流値の測定
- 対象商品:
- 07135913
¥4,790円の商品なので正直期待はしていませんでしたが十分に使えました。
一流メーカーの約半値ですので、コストパフォーマンスは十分です。
1人が参考にしています
2018-09-09
- 用途:
- 電気設備のメンテナンス
- 対象商品:
- 07135913
コンパクトなので、持ち運びがしやすいです。クランプを開ける際、力強く握らないといけなく、もう少し弱い力でできると、より良くなると思います。
出田電気管理事務所 様2018-05-06
- 用途:
- 高圧受電のお客様の設備点検で使用しております。
- 対象商品:
- 07135913
コンパクトで使い勝手が良いと感じています。常時工具袋に入れて、使用しております。
1人が参考にしています
2017-07-19
- 用途:
- ブレーカーメンテナンス
- 対象商品:
- 07135913
機械自体は特に問題なく普通に使えるので満足。
欲を言えばケースがもう少し使いやすいと嬉しい。
(テスターケーブルを入れるとギチギチ)
インテリアharuta 様2015-02-27
- 用途:
- 電源電圧、電流など作業における電気系統チェックに利用いたします。
- 対象商品:
- 07135913
常に利用するわけでありませんが作業時確認できず危険な事もありましたコンパクトでお値打ち価格に満足しています。
使用後10分位で、電源が自動にOFF設計は大変いい機能も付加されていて納得です。
色々各社の製品、確認中貴社のレビュー見て私の探していたタイプが見つかりました。これから現場で有効活用致します。
2人が参考にしています