ドリルペーストのレビュー

平均満足度 4.64 (73件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドリルペースト モノタロウ
タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切などの低速精密加工にも使用できます。 特に炭素鋼、合同鋼アルミ合金はもちろん、ステンレス鋼、耐熱鋼にも優れた効果を発揮します。※但し変色の恐れがある銅、銅合金は除きます。ペースト状の為取り扱いやすく、使用量が少量で済み、作業環境を汚しません。切削加工熱によって液状となり切削部へ浸透し、タップの磨耗破損が減少し、きれいなネジが得られます。 【用途】ペースト状切削加工剤(不水溶性・塩素系)
74件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
風間オート 様2015-02-24
用途:
ドリルの穴あけ、ねじ山修正のタップ使用時。
対象商品:
07135886

本職の金属加工屋では無く、車やバイクの修理屋の感想です。物は使うと、かなりイイです。ボール盤の穴あけ時に実感出来ます。スプレータイプよりイイと思います。物は本当に文句なしですが、よく注意して見て下さい。この商品は1kg有ります。かなりの量です。本職の加工屋さんなら使いきるかもしれませんが、個人レベルでは多すぎなので、仲間で分けるつもりで買うのがイイと思います。そうすれば金額も下がりますから。
モノタロウさん、半分の500gのタイプも出して貰えると、うれしいです。1kgの缶は、流石にでかいです。置き場所も取るので、だけど物は抜群に気に入ってます。缶のパッケージも気にいってますので、小分けタイプがあれば、2~3個買って工場の中で、すぐ使える用にしたいです。

2人が参考にしています
2020-12-16
用途:
穴あけの滑走に
対象商品:
07135886

評価をみて購入。ペーストのこの商品は使い易くて評判通りでしたが、素人の自分にはいささか量が多過ぎるので何年で使いきれるか解りません。もう少し量の少ない物も選べると嬉しいですね。

1人が参考にしています
2017-09-21
用途:
ホビーCNC
対象商品:
07135886

想像以上に大容量でした。一生使いきれないでしょう。

2015-10-14
用途:
タッピング作業に
対象商品:
07135886

普通に良い

有限会社巧揚鉄工所 様2015-04-21
用途:
ドリルやタッピングの摩耗を防ぐ目的
対象商品:
07135886

他社の製品をいままで使用していましたが、何ら変わりはありません。値段が安い分得だと思います。

有限会社古谷製作所 様2014-03-21
用途:
タップ加工
対象商品:
07135886

ステンレス、銅などにタップを立てるときに効果がわかります。

2014-02-02
用途:
簡単な機械工作の穴あけ
対象商品:
07135886

今までスプレー式を使っていましたがすぐになくなってしまい、またさらさらなので流れるほうが多いようでしたが、この商品はペースト状のため切削箇所から流れることはなく少量で威力を発揮しとても使いやすく経済的だと思います。

1人が参考にしています
有限会社依田被服 様2016-08-07
用途:
穴あけ時
対象商品:
07135886

小出しにしておかないと使いづらいだけで、たくさんあるので遠慮なく使える

有限会社吉田精密 様2014-06-17
用途:
タップ
対象商品:
07135886

タッピングマシンで作業しています。なんら遜色ありません。価格が安いです。

2014-02-16
用途:
タッピングとドリル潤滑剤として使用する。
対象商品:
07135886

この製品の使用期限はどの程度ですか?
個人使用には1kg入りは量が多すぎるので、300gr程度のものがあっても良いと思う。
また、チュ-ブ入りの方が使いやすいかもしれない。

3人が参考にしています
2012-07-16
用途:
金属部品のドリリング&タップ加工時
対象商品:
07135886

今まではオイルを使用していましたが、飛び散りもなく良い感じです。
キリコの状態から今までの正体不明のオイルより良さそうな印象です。
ただ、使用頻度から考えると1缶使い切るのは随分先になりそうなので・・・それまでに変質してしまわないか?は少し気になります。

2013-12-20
用途:
ボルトのかじり止め、ドリル加工

冬場は良いけど、夏場は溶けて扱いにくい。 N社の製品が1番当社に合ってます。

3人が参考にしています
2012-08-29
用途:
ホールソーでの穴あけ、タップ作業
対象商品:
07135886

某黄色い缶のタッピングペーストと比べても作業性が良好。
夏場に使用すると工具の熱で直ぐに液状になるか、
間接的に日が当たる場所では常に液状のため使いづらい。
融点を少し上げてもらうと助かります。

5人が参考にしています
2012-02-15
用途:
M12以下のタッピングや鋼材への穴あけ
対象商品:
07135886

鉄鋼ドリルへの使用に関しては、穴あけの径に関わらず使用したほうがスムーズかつ綺麗に穴が開きドリルの刃の持ちも良い。ステンレスなどの難加工材などの場合には特に顕著で、テクスビスの頭などにも少量塗布してやると、面白いようにスパッと入る。タッピングは一般的なオイルの様に垂れることも無い。そのため周囲を汚す事もないので、加工後の始末が非常に楽である。また当方は工場での作業ではないので、この結構な大きさの容器を持ち歩くには非常に不便なので、百円均一ショップなどで売られている、鉄板に油を塗る時に用いる油入れに布が付いた持ち手付きの蓋が付いた調理具に少量を入れ現場に持ち歩いている。

3人が参考にしています
2011-11-07
用途:
ボール盤による穴あけ作業、タッピングに使用

他の製品と遜色なく使用出来ています

2018-07-17
用途:
切削、穴空け
対象商品:
07135886

個人のDIYで使うには1kgはちょっと大き過ぎる。

ハラエンジニアリング 様2012-02-03
用途:
タッピング、ドリルによる穴あけ
対象商品:
07135886

ペースト状で切削時の熱により溶けるので
周囲に油が飛び散らない
SUS3.2mm板の穴あけで使ったが
異音もなく刃先の摩耗もなくあけれた
超硬ホールソーではあまり実感なかったが
ハイスホールソーだと効果があった

1人が参考にしています
2011-12-12
用途:
ドリリング加工
対象商品:
07135886

問題無く仕様しています。価格がもう少し安ければ言うこと無しです。

2010-12-27
用途:
ドリルによる削穴、タッピング、ホールソーなど。
対象商品:
07135886

摩擦熱により、適度に溶けて経済的かつ、オイルの汚れも少なく非常に満足の一品です。しかし、塗布には工夫が必要です。

2010-01-19
用途:
旋盤加工、ドリル穴あけ、ポンチング作業
対象商品:
07135886

多目的で色々な加工作業に使えます。容量も結構あり、切削スプレーよりは遥かに経済的です。またオイルのように飛び散らないので加工物、機械等を汚しにくいです。綺麗な切削面とチップ、刃の寿命も高まりました。