防錆潤滑剤のレビュー

平均満足度 4.17 (332件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防錆潤滑剤 モノタロウ
優れた潤滑性と防錆力を発揮します。 金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。 水置換性があり、金属を錆から守ります。 浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。 【用途】金属の防錆・潤滑
347件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-02-06
用途:
工業マシンの潤滑剤として使用
対象商品:
07135861

ずっと、クレ556を使用していましたが、コスパが良いのでこちらを購入してみました。
噴霧量が多い感じがしますので、広い部分にはこちらを使用し、細かい部分にはクレ556を使用する感じで使い分けを指示しています。

2013-01-01
用途:
潤滑材として使用
対象商品:
07135861

ナット、ボルトを緩めるときに使用しました。メーカ制のものと遜色なく使えます。価格も安価で気兼ねなく使用できます。

2012-12-23
用途:
バイクの補修
対象商品:
07135861

ほかにもいろいろ使ってみましたが、安価の割に良いものなので、皆様にもお勧めします

2013-03-13
用途:
農機具の潤滑剤として
対象商品:
07135861

使用感に問題なし。
価格面で、量販店通常販売価格に比べて高い。
価格面でのメリット無し。

3人が参考にしています
2012-12-18
用途:
固着したボルト・ナット・ドアノブなど
対象商品:
07135861

他社の潤滑剤に比べて割安で性能は同じだったので満足です。

2012-11-21
用途:
固着したネジを取りはずすとき、ワイヤー、チェン 、塗装をしない物の、防錆に使用。
対象商品:
07135861

使用する時、圧力が高いのか、溶剤が思った以上に出て必要無いところに
かかり、ふき取る必要がありますが、安い価格なので助かります。

2012-12-24
用途:
工具の潤滑、錆止め
対象商品:
07135861

潤滑、防錆効果は他の商品と変わりはないが、スプレーの微調整が利かないので、少しだけ吹き付けたい時でも必要以上に出てしまうのが難点。

2015-01-15
用途:
蝶番・アルミサッシの潤滑等
対象商品:
07135861

強い臭いは、感じませんでしたが、潤滑剤の噴射出力が、強く最初は驚きました。力があるので古い油粕(ゴミ)も、取れて作業がはかどります。価格もお安く色々な事に使えますね・・。

寿サイクラリー 様2013-07-11
用途:
固着ネジのゆるみ出し、単なる注油
対象商品:
07135861

かなりの本数使用しているが、たまに、ノズルを本体の軸に装着しようとした時、簡単に破損することがある。crc556では、発生しないトラブルがある。一度も使用せずに捨てとことがある。

1人が参考にしています
近藤産機サービス 様2013-05-21
用途:
ボルト、ナットの脱着作業
対象商品:
07135861

潤滑剤としては 556と変わりないと思います。
欠点は、噴射量が多いことです。パーツクリーナーのように噴射する必要ないと思いますが。
他の部分へ散らしたくないときには、使用に気をつかいます。

T-H.バイク 様2012-10-02
用途:
小さいネジ類をあけるのに良く使います。
対象商品:
07135861

小さいネジ類をあけるのに良く使います。安いので手軽に使え、楽に作業ができました。

有限会社プレハブワークス 様2013-12-06
用途:
ボルトの解体
対象商品:
07135861

ふつう

有限会社永田電機 様2013-06-10
用途:
防錆・潤滑材
対象商品:
07135861

ほかに比べても特にそんしょくなし

2012-10-24
用途:
駆動部
対象商品:
07135861

ノズルのホルダーがあると、もっと良いですね。

2013-11-25
用途:
切削油又は機械の防錆に
対象商品:
07135861

使用後時間が経っても塗布面がベタつかず良いのですが
少量噴射のコントロールができず (半押しが出来ない!)
付いてほしくない所まで油が飛んだり、無駄に出てしまったりします
ただ全体に噴射すればいいような利用目的であれば問題ないのかなと思います
価格がホームセンターより高いのでリピートは検討できません
中身の油の質は割りと好きな感じなので残念です

古物 やまぐち 様2012-11-25
用途:
古いボルト、ナットの脱着時の潤滑油に使用
対象商品:
07135861

使用後の保管時に誤って落下させてしまったため噴射ノズルの缶より出ている吸い上げ用のパイプが樹脂のため曲がってしまい、再使用時にそこから潤滑油が漏れてしまい殆ど使用していなかった新品なので残念でした。
吸い上げパイプは他のスプレータイプと同じようにアルミ系が良いと思います。
※保管中の落下が原因ですが、他のグリススプレーなどは同じように落下しても問題なく使用できた。

1人が参考にしています
2012-12-22
用途:
工作機械の洗浄用にしようしています。

作業後機械の洗浄にしようしています。 塗布した後スプレーにて除去しております。綺麗に頑固な油や、汚れが落ちます。ペーパー使用直後の除去洗浄やFC材の加工後の洗浄に重宝しております。
今後も進んで使用いたします。

2013-04-12
用途:
商品の錆止め
対象商品:
07135861

ずっと購入してきましたが、問題ないので、これからも購入すると思います。

2011-12-26
用途:
機械の潤滑、ネジの防腐等。
対象商品:
07135861

噴射力が強くとても気に入っています。価格的にも満足でこれからも使い続けます♪

2013-04-17
用途:
農作業機のメンテナンス
対象商品:
07135861

特に問題なく使用できます。