引張コイルバネ HP(ピアノ線)のレビュー
- 用途:
- トースターの扉の跳ね上げバネの交換
象印のトースターに使用、きっちり修理できました。
ステンレスだと熱で耐久性が心配だったのでピアノ線仕様のこれが最適でした。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
ホームセンターなどでも手に入らないので非常に助かる。品質ももうしぶんない。
- 用途:
- バイクのガバナー用
- 対象商品:
- 07312243
ホンダのCT110(ハンターカブと呼ばれているもの)のポイントの進角装置(ガバナー)のバネが経年劣化で折れてしまい、純正パーツもでなくなってしまっているので、仕方なく色々試してみましたがうまくいかず、このバネを少し短く切って使用したところ調子よく走れるようになりました。
価格も安く、短く切ることさえうまくできれば純正品と遜色ない使用感です。
- 用途:
- 機械の引っ張り具合の調整に使用
- 対象商品:
- 07313406
ここに行きつくまでに、いくつか購入しテストしました。ちょうど良いものに出会えて満足しています。
- 用途:
- クレセント修理
- 対象商品:
- 07312112
クレセント内のバネが切れてしまったので似たようなバネを購入しました。少し張力が弱いですが何とか使えました。
- 用途:
- 機材への軽テンション付与
- 対象商品:
- 07312137
素材がステンレス一色になりつつある中でピアノ線素材は予想外のところでも希少価値があります。できればさび止めにはめっき処理がほしいところですが。
- 用途:
- 編み機キャリッジ補修
- 対象商品:
- 07311981
今はもう製造してない編み機をゲットしたはいいが、キャリッジのキャリッジ外しレバーがイカれててこのバネに交換しました。うまくいきました。
- 用途:
- お米の梱包寺
- 対象商品:
- 07312943
自作の玄米クランプの操作時に、クランプのロックレバーを常に外しておくために使用している。ロックするときはクランプを使用しないときなので、指先でロックする。コイルバネの選択はとても難しいが、今回の購入で選択の要領が大体わかった。問題はバネの強さをどう選ぶか。いろいろやってみるしか無いと思っています。
- 用途:
- アンティークトグルスイッチのバネ交換
- 対象商品:
- 07311997
強さがちょうど良く、長さは14mm19mmとで買って短い方が合ったので良かったです!
- 用途:
- オーブントースターの引張ばね切断破損の修理
- 対象商品:
- 07312514
もう五・六回以上、引張ばねが切断しました。その度に先端を加工して使用しましたが、かなりばねが短くなったので、オリジナルのばねをノギスで実測し、引張ばね(ピアノ線):自由長 30mm、外径 7.2mm、線径 0.5mm に近い本品番 HP080-030-0.6【引張ばね(ピアノ線):自由長 30mm、外径 8mm、線径 0.6mm】を購入しました。オーブントースターの修理は簡単に出来ました。扉の開閉は従来通りスムーズで、自由長が同じであれば問題はなさそうです。線径がわずかに太いので、オリジナルより長持ちするではと期待しています。(Mar. 14, 2021)
- 用途:
- オーブントースターの修理
- 対象商品:
- 07312566
オーブントースターの扉のバネが破損したので交換修理しました。
戻りもよく、良質なバネです。
ちょうどいサイズがなかったので、長めのバネを購入し、カット加工しました。
「よく売れるサイズ(長さ、径)」があるとしたら、それよりも少し短いバネを探している人が多いのではないかと思います。
仕様のラインナップの拡充を希望します。
- 用途:
- 車のシートの張替用に
- 対象商品:
- 07313275
自動車のシート中のクッションスプリングの交換用に。数が必要なので、もっと安いとありがたいですね。もしくは「もっと数が入って単価が安くなる」か。
- 用途:
- トースターの扉のバネに使用
- 対象商品:
- 07312514
トースターのバネがよく切れるため交換用に購入しました。オリジナルのバネと同一仕様ではありませんが、十分に置き換え可能な範疇でした。使い始めたばかりのため耐久性については「?」ですが、数年はもってくれることを期待しています。