安全ヘルメットハンガー 固定タイプのレビュー
- 用途:
- 安全ヘルメットの保管
- 対象商品:
- 07254231
従来はマグネット付きフックを壁に取り付けヘルメットのあごひもをかけていました。ただフックの最大重量がヘルメット重量と同じですのでときどきフックが重さに耐えられず床まで滑り落ちてしまいました。このホルダーを壁に取り付けることによってヘルメットが床まで滑り落ちることがなく問題が解消しました。
- 用途:
- 保管するために
いつもは、ゴロゴロさせているのですがヘルメットハンガーのおかげでかたずきました。
- 用途:
- 樹木枝払い等の高所作業
軽量・連結式 ビス2本で簡単取り付けは良いと思います。
キャップライト装着時はヘルメットが不安定になるので
構造を工夫して欲しいです。
- 用途:
- 事務所のヘルメット保管
モノタロウブランドのヘルメットの保管に利用。壁掛けでスッキリと収納出来て満足です。
- 用途:
- 作業車に取り付けて使用しています。
- 対象商品:
- 07254231
作業車のヘルメット置き場に困っていたので、購入してみました
ラゲッチスペースにポンと置いとくと移動中に暴れていい感じがしなかったのもあり
こちらを安価で購入できましたので早速車に工夫して取り付けました
いい感じに収納できるようになりとても気に入りました。
- 用途:
- 発電所プラント内の用具保管整理用として使用
- 対象商品:
- 07254231
以前のヘルメットハンガーの劣化及び衝撃破損にて入替えをしました。
1個単位の取付けが可能でとても便利です。
部署及び氏名のラベルは、後付け可能な方が便利かと実感です。
商品の発送及び梱包状態に関しては良好と思いました。
対応ありがとございました。
- 用途:
- 非常用ヘルメットの置き場と持ち出し袋の常設
- 対象商品:
- 07254231
取り付けがとても簡単でしっかり取り付けできました。
- 用途:
- ヘルメットを壁掛けに
かさばるヘルメットを壁掛けにストック出来るようにしました。ネジ二本で固定して完了。壁掛けにしたことによりスペースが出来ました。
- 用途:
- 自宅での安全対策
- 対象商品:
- 07254231
災害に備え安全ヘルメットを以前購入しましたが、段ボール箱に入れたままになっていました。いざという時にすぐ手にとれるよう購入しました。必要十分かと思います。
- 用途:
- 事務所壁に設置、日々使用しているヘルメットの保管に利用しています。
- 対象商品:
- 07254231
調度ヘルメットの色がブルーだったため、同系色のハンガーで一体感があり、
設置も大変簡単に行えて助かりました。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 07254231
高所作業時のヘルメットをキャビネットに取り付けて使用しています。取り付けがビス止めですが、磁石とか使用できるようにしてもらえたらと思います。ぶつけたら割れそうで、気を付けて使用します。
- 用途:
- 工事現場詰所
- 対象商品:
- 07254231
軽くて丈夫で取り付けがしやすくコスパも良いです。
1個から何個でも連結可能で使いやすいので数年前からこの商品一択になりました。
- 用途:
- 工事現場のヘルメットホルダーとして使用しています。
- 対象商品:
- 07254231
増設が 1人(1個)からできるので その場所に応じた数だけ取り付けられるのが便利です。 また、2個のフックも付いているのでハンガー等を掛けられるのも良いです