- 用途:
- ボール盤用垂直だし
- 対象商品:
- 07294734
値段がさして変わらなかったので
大きい方のバイスを発注した。
現物を見て、結構デカい。
安定感はあるが、この下のサイズで良かったな。
大きさのわかるボール盤に設置したバイスの写真が欲しい。
貴重なご意見ありがとうございます。
- 用途:
- 材料のサンダー仕上げ時にワークを締め付けて使用(L鋼や、溶断後の材料など)
- 対象商品:
- 07294752
以前使用していたバイスが老朽化のため、新しいものを購入しました。
値段が安いのが魅力的です。
サイズ感も以前のものより若干小さかったですが、
十分に物を挟めるので使用しています。
もう一つ大きいサイズで重量がある物の展開があれば、そちらを購入したいとも思いました。
次回製品開発時にご検討ください。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ワーク固定
- 対象商品:
- 07294725
そこそこの精度で保持できます。
かみ合わせ面もきれいに仕上げてありワークを傷付けません。
コスパ最高だと思います。
取付けの長穴が大きすぎてバイスを固定するには工夫がいりそうです。
- 用途:
- 金属パーツ加工時の固定用
- 対象商品:
- 07294725
コスパに大満足。
開口部の動きもスムーズでガタもない。
本来の使い方ではないが、3t程度の金属パーツ(鉄)の曲げ加工等にも使用でき、私が期待した用途には十分使用できる。
最近はホームセンター等でも大差ない価格で購入できる商品も増えてきたが、
こうしたコスパに優れた商品開発を続けてほしい。
- 用途:
- 半田付け カット ドリルスタンド
- 対象商品:
- 07294725
この精度で、この価格はとてもすばらしいです。
半田付けには少し大きいので半分ぐらいのサイズがあると
もうひとつ買いたいと思います。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 07294734
以前から使っていたバイスはホビーレベルであったので追加購入した。価格の割にしっくりできていると思う。但し、すでにレビューされているように操作は重いのでグリースアップした。
- 用途:
- ボール盤のオマケ付属のバイスと交換
- 対象商品:
- 07294725
価格と加工対象の検討で一番小さい物を選択。
精度、仕上げ共に申し分なし。
ネジの硬さも特に問題なく、ガタも無いしアゴの噛み合わせも問題なし。
作業速度を求めず加工数も少ない私の場合には、ハンドルサイズも小さすぎず大きすぎず、太さもあり私には十分。これ以上長いと邪魔に感じるかも?
あえて言うなら、アゴの部分に若干のバリがあったので、オイルストーンで角だけ軽く再処理。
この価格でこれだけの製品だと、そこらの安物バイスは何なのか・・・・
- 用途:
- 加工物の固定
- 対象商品:
- 07294725
本日の夜に荷物が届きました
まだ使用していないので詳細な感想は今後に
受け入れ確認したところ、以前意見があったハンドルのネジが硬いとありましたが、まったく問題なくスムーズに動きました
ハンドルの長さはもう少し長いほうが、使いやすいと思います
パッキングの箱の大きさの関係でハンドルの長さに限界がでていると思います
気になった点としては、丸棒を固定するためにV字の溝にバリがあり、きれいなVになっていないため、そのままでは、材料に傷がついてしまうことになります
ヤスリでバリを取りたいと思います
- 用途:
- ボール盤で金属加工時の部材保持用
- 対象商品:
- 07294725
他の人のレビューにもありましたが、ボールねじ部が多少固い感がありますが
食いつきが良く部材の保持は安定しているので、
作業効率が捗りました。
- 用途:
- ボール盤での穴あけやタッピング
- 対象商品:
- 07294743
締め付けハンドルが少し短いと思います。あと1センチでも長ければかなり締め付け感がよくなるのではないかなと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の品質改善の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 金属加工時の固定用
- 対象商品:
- 07294734
安いですが、ネジがちょっと固くてスムーズに開閉できない所が難点。
ピカールでも塗ってネジ磨いたろかと思っています。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。
- 用途:
- 模型作業の補助工具
- 対象商品:
- 07294725
価格を考えると、満足しています。ただ、スライド機械加工面の仕上げがもう少しきれいだとよかったのですが・・・(機能的には問題ありませんが)