精密ブロックA型 鋳鉄製のレビュー

平均満足度 4.48 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。 【用途】丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
54件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-31
用途:
プラモなど模型の接着時の押さえに
対象商品:
26895898

小さいながらも重量があり精密仕上げとなっていますので、カーモデルのウィング端部垂直出しに使ってます。こういう場合サイコロ形の真鍮ブロックだと使用方法が限定されますが、Vブロックだとこの形状を活かして色々な使い方ができるので便利です。作業中にときどきアハ体験できたりもしますよ。お勧めです。

2019-10-22
用途:
円柱の加工の支え等
対象商品:
26895898

当方の使用範疇では十分の制度でした。
値段も安く満足です。

1人が参考にしています
2019-10-17
用途:
フロントフォークの曲がりとクランクの精度の測定
対象商品:
07293474

初めて使用しました。フロントフォークはVブロックを使って測定し30cmぐらいの間の1.2mmの曲がりを5/100mmまで修正することができました。クランク(50cc)の精度の測定は一番大きいV部分を使うと高さが足りませんのでさかさまにして使いました。問題なく使えました。定盤を持ってないので鉄のパソコンデスクの上で測定しましたがぶれて、測定ししづらいです。できないわけでは有りません。定盤が欲しいところです。商品は重さも有り、きれいに面取りされて価格も手ごろで自分の使用目的には何の問題もありません。

1人が参考にしています
2019-07-16
用途:
バイクのクランクシャフトの曲がり測定
対象商品:
07293474

思っていた以上に仕上げも良く、精度も趣味で使うには申し分ないものでした。

1人が参考にしています
株式会社川口ヤコウ電装 様2019-03-07
用途:
オートバイの部品測定シャフトなど
対象商品:
07293474

二個でこの値段は助かります。国産だともっと高いので。そんなに精度は求めてないので0.1㎜のブレをはかりたかったのでこれで十分役に立ちます。しっかり0.2㎜のブレを測定できました。

2019-01-19
用途:
きがきのかだい
対象商品:
26895907

きがきのかだいに、使用しました。特に問題ありません。満足しています

有限会社シーエスアイ 様2019-03-07
用途:
フライス加工
対象商品:
26895898

価格の割には良いものです。別のサイズも購入検討しなす。

2017-12-02
用途:
金属加工時に丸棒などを保持
対象商品:
26895898

ボール盤やフライス加工に使います。
こういうものも品揃えのモノタロ―さんは助かります。

2017-10-23
用途:
パイプなどの加工
対象商品:
26895907

大きさも手頃で質感もとても良いと感じた。
持ちやすさも良好です。

2017-12-24
用途:
パイプ固定用
対象商品:
26895907

表面は鏡面仕上げではないので、触るとわずかに凸凹を感じます。
バリはなかった。
溝にステンレス棒を押しつけてグリグリ回してみたが、棒には傷は付きませんでした。
樹脂ではもしかすると傷が付くかもしれません。
穴は2個とも同じ位置に空いており、ノギスの手計りでは10mm。
9.5φの丸棒を通したところユルユルで、M10のボルトで少しだけ緩い感じ。
自分の使用目的に対してはなんら問題ない商品でした。

2023-08-09
用途:
丸棒の穴あけ
対象商品:
26895898

ボール盤で丸棒に穴開けをするために購入しました。もう少し価格が安いと有り難いです。

2019-10-31
用途:
計測時の固定
対象商品:
26895898

V溝の一番狭いところの高さが同じではなかったので、小径の製品で使用する時、正確に固定できるかは疑問

2018-05-21
用途:
機械部品のメンテ後の組み立て時
対象商品:
26895898

低価格であるが、仕上げや精度が非常によく満足しています。

2016-11-06
用途:
クランクの計測、芯だし
対象商品:
07293474

原付のH型コンロッド交換の際ついでにクランクの計測、芯だしのために購入。まだ使ってないですが、良さそうです。

2016-03-17
用途:
モーター軸の振れ測定
対象商品:
07293474

この価格でこの仕上がり、良いですね。もう1つ大きなモノも欲しいですね。

2023-07-11
用途:
パイプの溶接に使用
対象商品:
26895907

パイプ同士を突き合わせ溶接する時の治具に使用してます。思ったよりも小さかったので、もう少し大きいものを買えば良かったです。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
07293474

iiyo

2015-10-23
用途:
クランクシャフトの芯出し測量
対象商品:
07293474

1気筒クラスのクランクシャフトの測量なら大丈夫、

1人が参考にしています
2016-02-09
用途:
模型製作時の直角出し
対象商品:
07293474

もう少し軽いブロックは無いものか。

1人が参考にしています
2013-05-21
用途:
フライス盤にて丸棒に加工をするのに使っています。
対象商品:
07293474

使いかってがよく、思ったより良いです、穴開きなので固定するのにも簡単で気に入っています。

1人が参考にしています