円筒外面粗さ標準片のレビュー

平均満足度 4.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円筒外面粗さ標準片 日本金属電鋳
日本金属電鋳
9,998 / 税込 10,998
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ニチドー 様2024-03-01
用途:
製品を加工した時の粗さ測定
対象商品:
05846653

とても分かりやすいです。
使い勝手もばっちりです。
製品の良否の判断が容易に出来るようになりました。

2022-09-14
用途:
製図の教育
対象商品:
05846653

荒さ見本の表面が円筒状になっていて表面粗さの感触が解かり易い。
サイズも適切田大きさとなっている。

1人が参考にしています
2020-07-22
用途:
社員教育
対象商品:
05846653

社員教育のために購入しました。届いてみてとても軽くビックリしましたが、機能は満たしていて満足です。ただ、本体よりケースが1cmほど短いのが気になりました。本体がはみ出ています。また、緑色の外箱が横から開けるタイプだったので、上にぱかっと開けるタイプだと収納しやすいと思いました。

1人が参考にしています
上海領升自動化系統有限公司 様2019-06-20
用途:
設計者の指導
対象商品:
05846653

1)収納ケースのサイズを大きくしてほしい
2)使い勝手はいいと思う

1人が参考にしています
2018-07-10
用途:
加工粗さの出来上がり確認時
対象商品:
05846653

使用感に特に問題ありません。
値段に見合っています。

1人が参考にしています
2016-05-15
用途:
軸の表面アラサの確認
対象商品:
05846653

軸の仕上げ面の確認の為に購入しました。
簡単に表面の比較ができるので、とても便利です。

1人が参考にしています
サザレストン株式会社 様2016-08-18
用途:
言うことありません。納期は早いです。助かった。
対象商品:
05846653

言うことありません。納期は早いです。助かった。

1人が参考にしています
2016-04-03
用途:
海外での金型指導
対象商品:
05846653

金型表面の仕上げのレベルの説明に非常に重宝致しました。

1人が参考にしています
株式会社海田金属 様2015-09-30
用途:
社内新入社員教育 社員教育 客先との仕様確認見本として使用
対象商品:
05846653

現在所持している標準片は、以前に購入したものなので、旧JIS表示の為、新JIS表示を裏面に表示すると、初心者でも使い易い。裏面に、新JIS表示並びに加工機の表示があるとわかりやすい。 加工機の場合、円筒外面:旋盤、研削盤など 平面の場合:形削盤、フライス盤、フェイスミル加工、エンドミル加工など具体的に記入されたパンフレットがあれば、使い易いです。 機械設計便覧に載っています。

1人が参考にしています
2015-11-21
用途:
旋削作業
対象商品:
05846653

ケース付きで持ち運びのよいサイズ。傷もつきにくく扱いやすい