実体顕微鏡のレビュー

平均満足度 4.40 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
実体顕微鏡 モノタロウ
モノタロウ
18,980 / 税込 20,878
倍率20×、40×切り替え式です。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-10
用途:
プラモデル等の組立てやその他微細作業

仕事でも双眼実体顕微鏡を使っているので、プライベート用にこちらを購入したのですが思ったよりも使えませんでした。
・視野が狭い
・ステージの高さがある為、手を置く場所がなく疲れる
・高さ調節の範囲が狭い
・光源をちゃんと設定しないと暗くて見えない
ということで物置行きに。
お金を貯めて仕事で使ってるものと同じものをいずれ買いたいと思います。

2025-07-15
用途:
孫との観察遊び

使いやすくて、小1の孫もすぐ使い出しました。色々の物を観察して、自然の不思議を楽しみたいです。

2025-03-10
用途:
治具 刃物の研磨

4台目購入です。安価ですが性能は良いです。
レンズ部に照明を装着しております。

1人が参考にしています
合同会社スピードラボ 様2021-04-21
用途:
細かい作業用
対象商品:
07335526

細かい作業を行う為、購入しました。
値段が安くて少し不安でしたが、問題無く使用できそうです。

1人が参考にしています
2020-02-14
用途:
はんだ付け(チップ部品等)
対象商品:
07335526

結構、購入して時間がたちますが、重宝しています。作業スペース(特に上下方向)が、やや狭いのですが、それでも他社(H社とか)の同程度のものと比較し、価格は半分以下。レンズフィルターの有無、等々値段とのトレードオフはありますが、実用上、大差ないのでかなりお得感はあります。
しいて言えば、(上下の)調整範囲をもう少し広げてほしいですね。あるいは、バリエーションとして、長焦点のものを作っていただくとか、ステージ照明用のLEDをつけていただくなど、選択肢が広がるのも有りかと。そのあたりの期待値を込め、★4にさせていただきました。

2人が参考にしています
株式会社DOF JAPAN 様2021-08-27
用途:
細い刃物を見るとき
対象商品:
07335526

ライトがないので、暗くてよく見えません。使いにくいです。

5人が参考にしています
2019-07-17
用途:
製品基板のゴミの検査
対象商品:
07335526

今回弊社で行う検査作業で使用する場合、十分な仕様だと思います。但し、作業部分が暗いため、リング型LEDクリップスタンドを購入して作業を行っています。 できれば、オプションで安価な光源があるといいと思います。

1人が参考にしています
T-FORMATION 様2019-04-27
用途:
半田付け
対象商品:
07335526

ピッチの細かい半田付け作業がとても楽になりました。
左右の視力補正もありますし、視野もこれで十分です。

1人が参考にしています
オニコス株式会社 様2018-10-28
用途:
電子部品の実装、調整用
対象商品:
07335526

照明用のLEDと一緒に購入しました。この倍率の実体顕微鏡では4点で良いので照明が必須な気がします。本日届いたばかりでまだ20倍しか利用していません。千枚通しでポインティングの練習しました。
他意物レンズのカバーの説明が無かったので、数分間悩みました。

3人が参考にしています
2017-09-08
用途:
100-200ミクロンの化石の選別
対象商品:
07335526

他で使った100万円級の実体顕微鏡と比べても、この倍率で良ければ、全く問題なく使えました。照明は、1000円程度の、円形配置のLEDスタンドで間に合わせました。

1人が参考にしています
2018-02-11
用途:
レコードの検品とキズ補修
対象商品:
07335526

中古廃盤レコードのメンテナンス用に購入しました。
古いレコードは洗浄してもハリ飛びして
再生不良になるものがあります。専門業者では
1個所5000円で請け負うところもあるようです。
肉眼で識別できないキズを、
倍率20で見ながら、絹糸用の縫い針で
補修しました。大きく深い傷はムリですが
ある程度のキズは、再生できるところまで
回復できました。立体で観察でき、ルーペなどとちがい
両手がフリーの状態で、作業できるのが、素晴らしい。
照明が付属していないので、LEDのリング状ライトを
中古で探して使っています。その点だけ星ひとつマイナスですが
おおむね優秀な製品です。

4人が参考にしています
アイフォーコム東京株式会社 様2016-08-22
用途:
電子基板チェック、はんだ付け作業
対象商品:
07335526

想像以上に視野が明るく、十分な機能です。
欲を言えば、ケースに実装したままの基板などでは、高さが不足することがあるので、支柱をもう少し長くして欲しい、という点でしょうか。またその分、ベースの重さも稼ぐ必要があるかと思いますが、
価格との見合いになるかと思いますが、ベース、支柱部分だけ選択可能、別売り可能、という形なら、十分追加購入の可能性ありですね。

3人が参考にしています
2017-01-15
用途:
フィギアの顔を描くのに欲しかった
対象商品:
07335526

個人的には10倍と20倍のセットが欲しかったな。
40倍までは使わないです。
あと、手元が暗いので対象物を照らすLED照明が付属するといいですね。単体で買うともう一台買えそうなお値段で出てるから、今100均でも売っているようなボタン電池の簡易型でいいので。
スマホのLEDをつけて顕微鏡に立て掛けるように置いてみましたが、充分作業ができました。
自作するつもりです。

4人が参考にしています
2016-07-29
用途:
自作基板にチップLEDを実装するのに使用します。
対象商品:
07335526

自作の基板にチップLEDを実装するのに、今まではルーペを駆使してやっていました。1005(1.0mm x 0.5mm)のLEDはそれでもなんとか実装できていましたが、0603(0.65mm x 0.35mm)のLEDではなかなかうまくいきません。その話を聞いた人達がみな実体顕微鏡を使うべきと教えてくれました。使ってみると1005のLEDがなんと大きいこと。よく見えるので正確に位置決めができるようになって大満足です。ただ見えすぎてゴミや汚れが気になって仕方がありません。とうてい肉眼では見えないのですけどね。

1人が参考にしています
ひむろ工房 様2017-02-06
用途:
刃物を研いだ後の検査にしようしています。
対象商品:
07335526

刃物を研いだ後の刃先の状況の検査に使用しています。価格が安いので購入しました。照明がないのは不便です。LEDライトを自作取り付け使用しています。

1人が参考にしています
カネコ種苗株式会社 様2017-08-24
用途:
植物や菌の表面の観察
対象商品:
07335526

40倍でも意外に暗くなかった。照明がついていないのが残念

2016-10-22
用途:
小学生の実験
対象商品:
07335526

小さくて軽いので運搬が楽。小学生には必要十分だった。安価であるため、人数分用意することもでき、大変満足している。

2016-07-23
用途:
模型製作
対象商品:
07335526

予想以上にクッキリ見えて大変満足しています。覗きこみながらの作業も楽々出来ます。模型製作にはちょっと高価ですが、今まで足踏みしていたのが惜しいぐらいです。

2016-09-29
用途:
半田づけ等の電子工作
対象商品:
07335526

20倍は少し大きく10~15倍だったら良かった。40倍は使っていない。
手元にライトが無いのが痛い。リング状にLEDを配置したライトを自作して取り付けた。
この手のものでは安価なのは、すごく良かった。

2016-08-07
用途:
基板検査、工具先端検査等
対象商品:
07335526

プリズムカバー位置目盛、視度調整リング一目盛があるとよい