ダイヤルゲージ てこ式のレビュー

平均満足度 3.66 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ
モノタロウ
5,198 / 税込 5,718
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。 【用途】ワークの寸法・平行度・芯出しに
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-13
用途:
機械の調整

モノタロウもはあまり使ったことがありませんでしたが、性能は問題なさそうです。しばらく使ってみたいと思います。

石巻専修大学 様2024-09-20
用途:
機械工学科の学生向け測定実習

コスパいいので活用してます。今回追加で購入します。
ところで、商品の写真が変です。ダイヤルゲージ本体ではなく、付属品の写真が1番先に出ているので、勘違いしやすいです。

2022-08-22
用途:
機械整備
対象商品:
07293395

回転機の偏芯確認用として使用していますが何を使っても劣化が激しく、消耗品として安価なもの使ってみることにしました。定期的に校正に出すことを考えたらお得かも。

1人が参考にしています
2021-08-12
用途:
加工前のワークのレベル合わせ
対象商品:
07293395

「付属品Φ6、Φ8ステム」と説明欄にありましたが、
届いた品物のステムがφ6.3㎜でした。
直径が0.3㎜も大きいためにマグネットスタンド等の保持器具の穴に入らず、φ8のみを使用しています。
もし、手持ちの保持器具がφ8を利用できなければ使用できなかったです。
後日に購入した0.002mmのてこ式ダイヤルゲージのステムはφ6とφ8ぴったりだったので、ステムを兼用としたいと思います。

4人が参考にしています
吉田技研 様2021-07-24
用途:
加工部品の芯だし作業
対象商品:
07293395

他社製品の廉価版として使用していますが、問題なく使用できています。
固定用バーの直径が他社製品よりも大きいため、マグネットブロックや固定治具の取り付けができない箇所もありましたが、取り付けられる組合せで使用しており、満足しています。

1人が参考にしています
2021-08-18
用途:
卓上フライスでの平行だし。
対象商品:
07293395

300mmの平行だしに使っていますが、高精度の低い卓上機では十分に使えています。
ステム長、15mm欲しかった。

1人が参考にしています
2020-12-14
用途:
芯出し・平行度調整
対象商品:
07293395

小型で使いやすく安価でとても良いと思います。
ただ、他の方も書いている測定子の角度調整についてですが、
FAQにはネジを緩めて角度調整するという趣旨の解答が書いてありますが、ネジは溝を舐めてしまうほど固く結局回りませんでした。
測定器メーカーのWebサイトには
「測定子の根本に近い所を指で押せば測定子の角度を調整できます。
ネジは絶対に緩めないで下さい。」とあります。
本品でも指で押すだけで測定子の角度を調整できました。
コストアップになるので取説の添付は不要ですが、この商品ページに測定子の角度の調整方法ぐらいは示しておくほうがいいのではないでしょうか。

10人が参考にしています
愛川電機 様2020-08-25
用途:
機械加工
対象商品:
07293395

旋盤の心出しやフライスの心出しや平行・垂直出しに使っています。
欲を言えば、測定チップの交換部品が欲しいです。

1人が参考にしています
2021-01-29
用途:
フライス加工
対象商品:
07293395

安さでモノタロウブランドにしましたが、取り付け、動作に何の問題もなく使用できます。満足してます。

1人が参考にしています
2019-11-11
用途:
卓上旋盤の芯出し
対象商品:
07293395

旋盤の芯出しに購入しました。てこ式なのでどの位置からでも当てやすく、また小さいので使いやすく大変満足しております。

2人が参考にしています
2019-06-27
用途:
平行出し
対象商品:
07293395

安価で使いやすく見やすい。壊れたらこのゲージに変えています。

2019-02-18
用途:
旋盤での芯出し、振れ取り作業に
対象商品:
07293395

旋盤での芯出しや振れ取り作業にてダイヤルゲージでは当てにくい場合がよくあるのでこちらのほうが出番が多いです。
目盛が細かすぎると荒さなのか振れなのか判別しくいので、0.01mm目盛のほうが作業性が良いです。
機能、値段は満足ですが、ホルダー固定用のロッドが短いためにMonotaROブランドのマグネットスタンドに装着するとしっかり固定できませんでした。外径8mmのステンパイプを圧入して使用しています。

2人が参考にしています
株式会社斎藤金型製作所 様2018-12-10
用途:
マシニングの心出し
対象商品:
24799233

以前はミツトヨの物を使っていたがコスパ的に
大変満足している どの程度長持ちするか使用してみます。

2020-04-15
用途:
旋盤の芯出し
対象商品:
07293395

普通に使えてます。コスパ良いです。
が、一点だけ問題。他の方も書いていますが、測定子の角度変更のネジが怖ろしく硬くて回せない。
握りが太めの精密ドライバーでも緩められず、結局ネジ頭をナメました。何とかならないでしょうか。

1人が参考にしています
森鋲螺製作所 様2017-06-03
用途:
旋盤作業時の心出し
対象商品:
07293395

自作の自在ホルダー(マグネット吸着式)に取り付けるのですがその時に向きを縦にしたり横にしたり上からホールド出来たりで、今までになかったテスターです。
それと、前後の切り替えがレバーなしで使えるのも良い。
画期的な商品です。

2020-04-16
用途:
旋盤の芯出し
対象商品:
07293395

普通に使えてます。コスパ良いです。
が、一点だけ問題。他の方も書いていますが、測定子の角度変更のネジが怖ろしく硬くて回せない。
握りが太めの精密ドライバーでも緩められず、結局ネジ頭をナメました。何とかならないでしょうか。

1人が参考にしています
2018-07-23
用途:
部品生産時の精度出し
対象商品:
24799233

製品自体は安く問題なく使用できます、が、先端の測定子の替がなく他の会社の物も代用出来ず不満でした、後固定具も壊れやすく、これも単品で売って欲しいと思います。最初から別会社の買っておけばと思いながら安いので二個目の購入になりました

2016-06-27
用途:
クロステーブル平行だし
対象商品:
07293395

クロステーブル平行だしに使用しました 精度はほかに比べるものがないのでわかりませんが つくりは非常にしっかりしてました

1人が参考にしています
2018-04-25
用途:
機械部品取り付け
対象商品:
07293395

有名メーカーに比べて安価で買えてよいものだと思います。
物自体は役目を果たしてくれるので良いのですが、付属品に改善してほしいところがあります。
フレキシブルマグネットスタンドに取り付ける軸(ステム?)がきつく締めておいてもすぐ緩んでしまい、
ちょっと力を加えるとクルクル回ってしまい、ステムが本体から外れてしまいます。
そして本体のスライドレールにステムを滑り込ませて取り付けますが、ステムが脆い。
クルクル動くのでそこそこの力で締め付けたらレールに噛みこむ爪がいとも簡単に折れました。
がっちりトルクを掛けて締め付けたわけではなかったので(精密ドライバーで加えれる力くらい)、耐久性が無さすぎるのでは?
他メーカーさんのように補修品って別途購入可能か気になります。(見た感じ設定がなさそうなので)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
補修品につきましては、現在のところご用意がございません。今後ご要望が多くある場合には検討させていただきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。

2019-11-26
用途:
旋盤で使用
対象商品:
07293395

普通のダイヤルゲージと付け替えて使ってみましたが、使い勝手が少し悪かった。
マグネットベースから、バイトホルダーからのアームで測定した方が使い勝手が良さそうです。
アームは自作しないといけませんね!!