吊りはかり ダイヤル式のレビュー

平均満足度 4.00 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ
モノタロウ
5,998 / 税込 6,598
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
まつた 様2024-10-03
用途:
イノシシの体重測定

捕らえたイノシシの目方を図るのに使用。つりさげようのS字フックがついているが外れやすく、私の好みではない。精度は解らないが使用目的には十分です。

2019-07-19
用途:
配送物の重量測定
対象商品:
07293501

大きさや単純さが良く、価格も安いのでとても良かった。

宗教法人 眞入寺 様2019-03-04
用途:
狩猟物の計測、収穫物の計測。
対象商品:
07293501

被害を受けている捕獲動物の管理・重さ計測用と農作物の計測に。 やはり アナログ式が見やすい! 狩猟物と一緒に 重さも写真撮影する必要があり、この大きさが 最適でした。しいて言えば、文字がワンサイズ大きくてもいいのでは?と思います。

2人が参考にしています
2019-05-21
用途:
ワイヤーの計量
対象商品:
07293501

ダイヤルの遊びが少し多いので、不安がある。大きさもあと1/3くらい小さいと使いやすい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

合同会社エーワン東京 様2018-09-15
用途:
出荷時の重量測定
対象商品:
07293501

路線便で荷物を出荷しておりますので、全体個数の重量での運賃計算の時に、運送会社に持ち込んでからではなく事前に概略重量を測定できます。

創工房 様2018-06-07
用途:
出荷物の計量
対象商品:
07293501

価格の割には100kgまで計量できるのは、満足できる。

ジーケーサービス 様2017-11-20
用途:
発送荷物の計量
対象商品:
07293501

デジタルはかりを探しましたが100kg対応で手頃な価格のものが無く困っていましたが、モノタロウさんでこちらを見付け購入しました。
この商品しかはかりがないので計測の正確さはわかりませんが、使用した感覚では特に問題なく使用出来ています。

2017-11-08
用途:
ペットの体重を量る。
対象商品:
07293501

ペットはまだ量っていませんが、自分を量るとほぼ正確に量れました。後は耐久性がどのくらいあるか、使用してみたいと思います。値段も安く、買い得だと思いました。

株式会社松尾工務店 様2017-09-11
用途:
釣り魚の計量(大型魚)
対象商品:
07293501

上部の釣り金具にワイヤ-ロ-プ等の付属商品がついていると、秤の固定が
スム-スにできる。

2017-04-05
用途:
発送荷物の計量
対象商品:
07293501

もちはわかりませんが、メモリも正確です。
結構使えます。

2015-10-16
用途:
狩猟捕獲した鳥獣の重量測定
対象商品:
07293501

デジタルは有るのですが、中々アナログの吊はかりが有りませんでした。
価格も大きさ重量共に手ごろで申し分ないです。
細かな単位の重量確認は必要無く、見やすく一目で確認出来て使い易い。
又、電源(電池等)が不要なのが一番の購入の決め手でした。
欲を言えば200kgが有ると良かったのですがね?

1人が参考にしています
2015-08-22
用途:
発送荷物の計量
対象商品:
07293501

概ね満足していますが、
* 量りの上下ともに、引っ掛ける部分の形状について予め記載があるとよかった
* 50kgくらいまでで十分なので、もう少しコンパクトなものが欲しい
と思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

ナイトウ 様2015-09-15
用途:
ヤマト運輸で送るのに重さで変わりますので計量して送ります
対象商品:
07293501

少し誤差が有るようです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-03-13
用途:
電動ホイストウインチに掛けて重量物(100キロ以内)の計量に使用
対象商品:
07293501

100キログラムまで量れて重宝しています。
便利です。

2014-02-07
用途:
製品の引っ張り強度測定
対象商品:
07293501

2台を並列に設置して、200kg迄の測定を行いましたが、上手く使用することが出来ました。
コストパフォーマンスも良かったです。

1人が参考にしています
狩人の蔵 様2019-11-13
用途:
野生動物の体重測定
対象商品:
07293501

デジタル式を2回程購入しましたが、いずれもうまく量れず、同じものを2個ずつ購入し前回は青色で今回はグレー色、2回目の購入でした、防水使用になれば有難いのですが?

1人が参考にしています
2013-12-27
用途:
20キロ以上の計れるはかりが無かったので
対象商品:
07293501

20キロ以上計測はかりが無かったため購入しました。ホイストを使用して手軽に使用でき喜んでいます。

大和工業株式会社宮津事業所 様2013-06-21
用途:
簡易的な荷重テスト、重量チェック
対象商品:
07293501

500g~100kgの重さが簡易的に量れるので、購入しました。荷重による伸びがほとんどないので、良いかなと思います。フックもしっかりしてそうで、大抵の品はこれで測定できそうです。この重さ以下は、キッチン量りで2kg以下が量れるので、問題ないです。

有限会社荒井製作所 様2013-06-21
用途:
製品の目方の計量に
対象商品:
07293501

非常に「コンパクト」で「読み取りやすい目盛板」と「使い勝手が良い」

2012-11-01
用途:
梱包物の計量
対象商品:
07293501

50㎏で十分でした、100㎏では使い勝手イマイチです。
50㎏仕様も用意して欲しいとおもいます。

1人が参考にしています