投込み(湯沸し)ヒーターのレビュー

平均満足度 4.45 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
投込み(湯沸し)ヒーター フジマック
フジマック
8,498 / 税込 9,348
スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器 【用途】大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
33件中 21~33件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-01-21
用途:
現場の水が氷るので
対象商品:
10244157

満足してます

2人が参考にしています
2015-03-22
用途:
ハウスクリーニング
対象商品:
06387726

ハウスクリーニングの油汚れを落とすのにお湯が必要になります。
すごく使い易くて満足しております。

2019-09-25
用途:
ハウスクリーニングの際にお湯をバケツ内で温める時に使用しています。
対象商品:
10244157

最初商品サイズを間違えて一番大きいH-1000Lを買ってしまいました(汗)
返品後H-500Sを買いなおしましたが、バケツに投げ込むと、20分くらいでお湯になります。使用しているバケツの容量は35Lです。
商品の買い間違いが無いように、商品説明の写真に何cmか実寸を記載したり、バケツに入れている時の写真をつけてもらえたら、買い間違いすることも無いと思います。

4人が参考にしています
おそううじ本舗小美玉店 様2016-01-13
用途:
部品漬け置きせ、お湯にするために使ってます
対象商品:
10244157

以前から使用してるので、使い勝手がとてもいい。

1人が参考にしています
2015-03-27
用途:
現場での湯沸し
対象商品:
10244157

直ぐに沸くので、非常に重宝しています。

1人が参考にしています
2015-12-11
用途:
モルタル混合時の水を凍結防止のための温水に使用
対象商品:
06387717

水の上昇温度もカタログ値に近く現在のところ問題はないが屋外での使用が多いため、耐久性についてはまだ未知数。この価格でせめて防水機能があればよいのだが。

1人が参考にしています
2015-02-07
用途:
バイクの掃除用と、ペットの散歩後の身体、足拭き等にバケツの水を温める為。
対象商品:
10244157

他の方がレビュ-に書いて有る様に瞬時には温まらないので、散歩(40分~1時間位)前にセッティングして帰って来てからに使ってますが、温度が上がり過ぎて暑い時が有ります。サ-モスタットなどで温度調整が出来ると助かります又コ-ドの中間にスイッチが有ると便利です。(漏電してると怖いのでバケツに手を入れる時にコ-ドを抜かないでS/Wで対応出来る為)今後の改善を望みます。

MonotaROからの回答

温度調整できるようなタイプもございますので、ご検討の上、ご確認お願い申し上げます。

2015-01-18
用途:
車の掃除をするときの、バケツの水を沸かすときに使ってます。あとプライベートですが、風呂の保温にも使っています。大変満足しています。
対象商品:
10244166

コードがもう少し長いバージョンもあったらいいと思います。

2013-11-04
用途:
大工工事
対象商品:
10244157

冬場はたいへんに助かる。

2人が参考にしています
2015-02-24
用途:
冬場の外でのバケツの水を温める為。
対象商品:
10244157

使用してからの感想ですが、ON/QFFのスイッチ中にONした時にランプ(LED?)が点灯してスイッチの切り忘れ分かる様に成ってますが、光量が余り無いので昼間はかなり見ずらい又スイッチのストロ-クと大きさが小さいので操作し難い改善を望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

株式会社プロスパー 様2015-03-14
用途:
お湯をバケツに作るため
対象商品:
06387717

3回使用しただけで使い物になりません。すぐに壊れてしまいヒーターとしての役目が出来ません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

2013-12-27
用途:
洗車
対象商品:
10244157

商品説明をもう少し詳しく検索した時に分かるようにしてほしい。

2人が参考にしています
2011-02-08
用途:
冬場の現場作業
対象商品:
10244166

冬場の屋外作業時、手や薬品を温める為に購入しました。
8Lバケツを温めるのにやく40分近くかかります。
瞬時に温まりませんが、1日同じ現場だと大変重宝します。

11人が参考にしています