接点復活スプレーのレビュー
- 用途:
- 電装系メンテナンス作業
- 対象商品:
- 06725275
注文したら翌日の朝に届きました。乗用車のエンジンコントロールにサブコン等を使用する際にワイヤーハーネスの接続カプラーなどに使用しています。どうしても接続箇所が多くなると いらぬトラブルが発生しやすくなるので予防にもなります。たぶん(?_?) プラスチックやゴム部品にかかっても安心なので気兼ねなく使用できます。いつもモノタロウは欲しい時にすぐに届いて大変助かっています。
- 用途:
- 音楽機器の基盤の掃除に
- 対象商品:
- 06725275
ホコリなどで、通電が悪くなっている所に使用しましたら、電気の流れが良くなりました。
またよろしくお願いします。
- 用途:
- スイッチ類の接点復活
- 対象商品:
- 06725275
以前から使用しており、在庫のなくなったので購入させて頂きました。スイッチが使いえないものがすぐ使えるようなるので、いつもお世話になっております
- 用途:
- 自動車整備に
- 対象商品:
- 06725275
接点不良のトラブルでは使用せず、メンテナンス時の清掃がてら使用していますので、何か効果があるのかないのか、さっぱりわかりませんがメーカー品ですし電気部品作業時の気休めに使用しています。
- 用途:
- 車、船の配線整備
- 対象商品:
- 06725275
つい先日も車のキーシリンダー裏の配線に電気がきているにも関わらず、
イグニッションonにならずエンジンが掛からなかったのが接点復活スプレーで無事に
エンジン始動しました!いい商品です。
- 用途:
- サーキュレーター作動不良
- 対象商品:
- 06725275
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
とありましたので、適所に使用しましたら改善しています。
- 用途:
- バイク・ブレーキランプ・スイッチ接点不良・他
- 対象商品:
- 06725275
とにかく使用適応範囲は広いですが、当たり前ですが、かけ過ぎは注意が必要です。特にオーディオ類の端子などは、かけ過ぎてかえって機能を損なうようです。絶縁部も通してしまうようですね。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 06725275
期待以上の性能を発揮してくれました。
軽トラのリアのテールランプのカプラーはいつも接触不慮おこして回復大変でしたがスプレー一吹き
最高です
- 用途:
- オートバイのレストア作業用に購入
- 対象商品:
- 06725275
電気系の接点部分は全て清掃した上で、接点復活スプレーを塗布しています。接点復活という言うよりも、清掃後の接点維持目的で使用していますが、効果は期待できると思います。
- 用途:
- バイクの警笛の修理
- 対象商品:
- 06725275
何年も鳴らなかった警笛が鳴り出しました。
ノズルはもう少し柔らかいほうが良いと思います。下からでも噴射できるのは素晴らしい。
- 用途:
- レトロゲーム復活
- 対象商品:
- 06725275
レトロゲーム互換機でファミコン、スーファミをプレイしようとしましたが、ほぼ動作せず。こちらを使ってカセットの端子を清掃しました。結果すべてのゲームを遊ぶことができました。
なかなか復活しないタイトルがありましたが、何度か綿棒で清掃、しばらく放置して乾燥、清掃を繰り返してたところ動いてくれました。
効果が実感できる商品です。
- 用途:
- これは1本もっておくべき
- 対象商品:
- 06725275
古いバイクをレストア中でしてこれを購入しました。やっぱし専用品はよくできてます。ばっちし点灯しました。