スキマゲージのレビュー

平均満足度 4.48 (201件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スキマゲージ モノタロウ
モノタロウ
539 / 税込 593
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。 【用途】自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
201件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-12
用途:
タペット調整
対象商品:
07319943

旧車のタペット調整の為に購入しました。
100mmのヤツでは短くやり難かったので、今回は230mmタイプの物にしました。
長さも色々なタイプがあるので助かります。
バイクの整備で使用では隙間設定も枚数の組み合わせて使用出来るので、特に不足は感じません。
厳密にするにはあまり良くはないのでしょうが、サンデー整備には十分です。

2026-01-27
用途:
タペット調整の為
対象商品:
07319925

8万km走行のスバルステラRN2を購入したが、エンジン音がディーゼルエンジンみたいな音だったのでネットで調べてタペット調整してみました。とても静かになりました。

2025-07-28
用途:
ギターのメンテナンス用

ギターメンテナンス用に購入。
わたしが購入したのはリーフの長さが75mmのものでしたが、使い始めてもう少し長いものにすればよかったと思いました。
使っていれば分かるのですが、リーフの先だけ使うのであればそれほど問題はないです。しかし、重ねてリーフの長さを利用して使うとき、どうしてもリーフの留めてある部分に隙間ができる場合があります。長さがない分隙間のできる割合が多くなります。短いのはこれはこれでいいのですが、ある程度長さがある方がいい場合があります。

2人が参考にしています
2025-08-09
用途:
バイクのバルブクリアランス調整

リーフ数も充実していて、国内ゲージ専門メーカーOEM品との事で、信頼度が高そうであったため購入しました。長さも手頃で問題なく使用出来ました。コスパ最高です。

2025-09-27
用途:
オーディオ機器の圧着用

良いものなんですが、少し小さかったです。
奥まったところに届かず。サイズは大事ですね。

TSオート 様2025-05-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
07319925

主にバルブクリアランスの調節に使いますが、必要最低限の枚数なので使い易い、今まで計測枚数が多いタイプを使ってましたが、不必要に重く使いづらかったので、このタイプを購入しました、使い易く気に入りました。

株式会社中島製作所 様2026-03-11
用途:
加工品検査用

問題なく使用できます、価格も安価で非常に助かっています

2024-11-15
用途:
バイク整備作業

バイク整備作業に伴うギャップ測定に使用。ゲージ数枚を組み合わせることで精密なギャップを測定することが可能です。本品かなり使用しやすいゲージとなります。

江古田珈琲焙煎所 様2024-07-23
用途:
バイクの修理
対象商品:
07319995

シックネスゲージではもっとも安価なモノタロウ様PB商品ですが、普通に使用できました。初心者には十分だと思います。

有限会社なかの 様2024-06-21
用途:
自動車・バイクメンテナンス
対象商品:
07319934

今使用しているシクネスゲージが古くなりモノタローブランドのスキマゲージ購入しました。
購入金額は安いですがとても良い商品です。

2024-09-03
用途:
ミリングマシンの点検での隙間計測に使用しています。

必要な厚のサイズがそろっており、使用に問題ありません。

1人が参考にしています
株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-04-14
用途:
エンジンの芯出し
対象商品:
07320022

インローを外して測るのに厚みがあると便利
重ねると、それなりの抵抗がかかり不安
束のナットも金属で安定してます
(某品は樹脂ナットでバラバラに)
長さ共に最適でした

株式会社 東発金沢営業所 様2024-04-09
用途:
タペット調整他
対象商品:
07319925

所有しているJA11ジムニーとTT2サンバーの主にエンジンタペット調整に使用しています。
他にもプラグのギャップを見たりと一つは持っていたい道具です。

2023-09-25
用途:
部品検査等
対象商品:
07319986

使用中のゲージの先端が減ってきたので買い換えましたが、フィラーのねじ止めがよくある細目ねじではなく並目なので作業によっての入れ替えが早くてやりやすいです。
価格も手ごろでソフトケースも勝手に出てきにくいので気に入りました。

1人が参考にしています
2023-10-19
用途:
バルブクリアランス調整
対象商品:
07319916

アイドリング不調のスクーターのバルブクリアランス調整に使いました。
なんの問題もなく使用でき、無事に修理を完了することができました。
こういったモノを安価にて提供していだけるモノタロウさんには、感謝しかありません。

2023-12-17
用途:
原付バイクの整備他
対象商品:
07319925

ブレーキ周辺の消耗具合確認用に購入しました
安価であるが、個人使用では十分な品質
良い商品です

2023-10-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07319925

痛める事が多いので、定期的に買い替える必要があり価格に満足しています

2023-09-26
用途:
バイクメンテナンスに
対象商品:
07319986

バイクのバルブクリアランス調整に使用しました。信頼できる品質です。

2023-08-14
用途:
タペットの調整
対象商品:
07319986

表面の処理にばらつきがなく、文字も見やすい。分解可能ですので、よく使うサイズは上部へ移動できます。