タイベック(R)ソフトウェアII型のレビュー
- 用途:
- 解体工事
解体工事には欠かせないアイテムです。
多少暑苦しいですが、何とかこなせました。
- 用途:
- 工場内作業時
- 対象商品:
- 07207051
規制の厳しい工場内作業の必需品です。これ以外許可されていない現場がありますので。すぐに破けたり穴が開いたりなどのトラブルは聞いたことがありません。一時期購入できない時期がありましたが、継続して購入できる状況にあるのは本当に助かります。
- 用途:
- クリーンルーム内の改装作業
- 対象商品:
- 07207033
タイベックの指定を受けたが、近所のホームセンター等では見当たらず注文した。先方客には胸のタイベックのワッペンを見て安心していただきました。
素材の性質上もあってか、通気性はあまりよくないようで(エアコンがないところでしたので)暑かったです。少しポッチャリ体形の人でも、表示身長よりも小さい人もワンサイズ上の物を着用で動きも制限されず良かったです。
- 用途:
- 現場作業時
- 対象商品:
- 07207033
昔からこちらの商品を使用しております。製鉄所やカーボン工場などでの作業が多々ありますので使い捨てで使えるこちらの商品は大変助かっております。ですが、御社のサイトの価格は他社のサイトの価格より2割ほどお高いです。もう少し値下げしていただけると有難いです。
- 用途:
- FRPやカーボン製品の加工
- 対象商品:
- 07207024
FRPを成型したり切削加工する時は、
どうしても繊維が舞うので体中チクチクするのですが、
このツナギを着ていればかなり防げるので長年愛用しています。
商品は非常に良いです。
生地がしなやかで着やすいですし、放射能を防ぐほどの性能なので防塵も完璧。
FRP作業用として売られている専用ツナギより遥かに使い勝手が良く、
柔らかい上に丈夫で安いしオススメできます。
難点としては、密閉性が良すぎて暑い日は蒸れること。
あと、袖の部分に余裕がありすぎて邪魔になるので、
テープで巻いて袖を細くして使っています。
この手の使い捨てツナギは全部そうですが、
誰の腕の太さに合わせて作ってあるのでしょうねぇ?(^_^;)
- 用途:
- 電気配管の撤去作業時
- 対象商品:
- 07207024
生地がソフトで防塵性が完璧でした。今迄、安価な不職布製を着用していましたが、これからはこの製品にします。
- 用途:
- 清掃作業
- 対象商品:
- 07207042
サイズはちょうどよく足首手首にゴムがついているので、多少大きくても問題なく使用できました。少し大きな方はお尻が破けましたが、この価格なので満足です。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 07207042
後ろにポケットが欲しい
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 実験装置などの室内メンテナンスやハンドリングの際に使用
- 対象商品:
- 07207051
タイベックスは、20年以上少量ですが毎月使用しています。装着感、機能性密閉製、縫製などとても優れていますので、今後も購入いたします。しかし価格が高額なので、廉価版も購入しています。