ピットメジャーのレビュー
2025-07-30
- 用途:
- 部品検査時にコード類の長さ測定に使用
このピットメジャーはJIS規格対応で机上にしっかり貼付けることが可能なため、
都度スケールを持出して測定する必要がなくとても便利です。貼付け具合も強粘着で剥がれる心配も無いようです。
トキワ運輸株式会社 様2022-05-02
- 用途:
- 工場設備
- 対象商品:
- 05862857
以前から使用していたので、商品への満足度は
変わらず、ただ両面の粘着度が少し低い気が
する点が改善されれば、と思います。
2021-07-24
- 用途:
- 釣りの仕掛けつくりに使用
- 対象商品:
- 05862832
釣りの仕掛けつくりでハリス長の計測に使用しました。棚板に張り付けて使用しています。粘着力は弱めでしっかり抑えつけた方がいいです。材質はスチール製のようで、復元力が高いですが、カットして使うときはカット面が滑り斜めにキレてしまうので、注意してカットしましょう。
2020-02-08
- 用途:
- ケーブル、電線等の長さ計測など
- 対象商品:
- 05862857
作業机に張り付けして使用しているが非金属製メジャーでは経年で歪み発生するため計測誤差が大きかったが金属製なので経年からくる歪み減少を期待している。
金属製なので真っすぐ張り付けやすく耐久性もよさそうです。
1人が参考にしています
的崎工作所 様2019-01-04
- 用途:
- 工作機械制作
- 対象商品:
- 05862832
スケール精度が正確で、自作機械に使用している。
印字の見た目も綺麗で固定も安定している。
1人が参考にしています
株式会社ワンアンドオール 様2018-02-05
- 用途:
- パネルソーの定規位置合わせに使用
- 対象商品:
- 05862857
タジマツールのメージャーを使っているが信頼性があるのでこれにしました。
期待通りでした。
2018-03-27
- 用途:
- 製品の寸法をスケールを持たずに測るのに使用
- 対象商品:
- 05862857
本当は3mを買うつもりだったが、見つからなかったので5mを買った。こちらのメーカーさんがいいと思ったので、長くても切れば使えるので買った。