差込形接続端子 FA形のレビュー

平均満足度 4.73 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
差込形接続端子 FA形 ニチフ
ニチフ
339 / 税込 373
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-31
用途:
スイッチへの端子への接続
対象商品:
07248263

抜けにくくて良いことではあるが、スイッチ側の端子への差し込みがとても硬かった。

2022-03-20
用途:
電動工具の修理
対象商品:
66086396

カバーが小さいかと思ったが適切。外れることもない。

株式会社オーレックス 様2021-07-20
用途:
デバイスへの配線
対象商品:
66086396

ファストン端子の絶縁付きタイプで、絶縁付き圧着端子の「赤」サイズ。
今回は、松下のコンデンサ・モーターのコンデンサへの配線に使用。
コンデンサの端子(オス/タブ)が薄肉だったので、この品番では嵌合が緩い。
タブの厚みによってバリエーションがあるので、大量に使う場合は厳密に選定するべき。
今回は都合6個のみの使用なので、一般的なタブ厚のモノを選定したうえで、
若干潰すことことにより嵌合接触圧を得ている。
コンデンサ・モーターのコンデンサなので、コンデンサ純正の絶縁カバーを用いるのも良いが、カバー内部の接続には、この商品のような絶縁付きのモノが良い。

2人が参考にしています
雅計装設計 様2022-06-26
用途:
パナソニック溶接システム(Panasonic) / MWX00053 接続端子として使用。
対象商品:
66086396

半田付けを予定しましたが、交換の事を考慮して、本来の端子にしました。

2018-05-25
用途:
電気配線
対象商品:
07248263

工程が簡略化され時間短縮になり非常に良くなりました。

2017-01-31
用途:
電源回路のケーブル引き回し
対象商品:
07248263

電線差し込み口が内部で二段になっているので確実に差し込まれているかの確認が難しい

大和計装サービス 様2016-07-29
用途:
電気配線
対象商品:
11088515

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

2014-12-23
用途:
ミニチュアリレー等の配線で、端子部に直接接続する場合に使用。端子台がスペースの加減で、設置出来ない場合に使用します。
対象商品:
07248263

現場での作業にはよく使用します。ただ欲を云えば、F型にM型の付いたものも欲しかった。何故なら途中に電線接続がしなくてもすみ、点検時に回路をOPENに
出来るから。貴社にての取り扱いを、お願い申し上げます。  敬白

2014-08-14
用途:
ノイトリック:SPEAKONの結線
対象商品:
11088515

11088515を購入。絶縁樹脂が堅いので、スピコンに添付されているファストン端子より強度が取れそう。線径が2スケまでしかないのが残念。

オガワテクニカルサービス 様2014-08-15
用途:
給湯設備機器(ボイラー、エコキュート等)アフターサービス
対象商品:
07248263

特別不満は有りません。

2013-01-24
用途:
電線の接続
対象商品:
07248263

国内メーカであり、使用しやすい。
価格も、コチラで購入したほうが安いのでまた利用したいです。