リチュームグリース(高速ベアリング用)のレビュー

平均満足度 4.74 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチュームグリース(高速ベアリング用) GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)
579 / 税込 637
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。 【用途】耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
31件中 21~31件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-07-02
用途:
ハブベアリング交換時に塗りました
対象商品:
03334107

ベタベタし過ぎず塗りやすく、とても使いやすかったです。

自由業 様2016-04-07
用途:
旧車用
対象商品:
03334107

スラストベアリングに使用したが、良い感じです。グリス類は酸化が著しいので適量購入しました。

ドリーム・オート 様2015-11-06
用途:
シャフト交換とベアリング交換で
対象商品:
03334107

このグリスを、購入しました、素人には丁度良い量で、整備後走行して異音も出ずに快適に走行しています。素人は、此れで十分です。

2016-06-07
用途:
整備作業
対象商品:
03334107

値段も手ごろで、製品的にも問題ないと思います。

2015-11-23
用途:
自転車部品の取り付けに使用。回転部分には使いません。
対象商品:
03334107

お安いので気兼ねなく使えます。

茨城県立水戸工業高等学校 様2016-10-07
用途:
エコノカーのベアリングに使用できなかった
対象商品:
03334107

高速ベアリング用と書いてあったので、購入した使用したが、粘度が高く負荷になってしまい使用できなかった。

2015-06-26
用途:
バイクのホイールベアリンググリスの交換に使用
対象商品:
03334107

バイク整備には、グリスの在庫が不可欠です。
用途により、シリコングリスやスレッドコンパウンドなど常備していますが、リチュームグリスはいろいろな箇所に使用出来て万能グリスともいえますが、バイク用にはそんな多くの量は要りません。
以前数年前に、500g入りを購入し使っておりましたが、今回車軸のベアリンググリスの入替に使用するべく取り出すと、長期在庫のためオイル分が分離を始めており、使用を断念し購入にいたりました。
このグリスは、表示ではリチュームグリスの基本性能を満たした製品で普段乗りのバイクには好適と思いました。以前購入したものは、500gと量が多すぎて使い切るのには相当の時間が要り、当然劣化に至りました。今回のこの品は200gと私の整備サイクルには丁度いい量です。その上安くて注文するとすぐ届くので安心して使い切れます。安いので、200g詰めを2個購入し、友人にあげて喜ばれました。さっそくベアリングに4分の1ほど使いましたが、減ってきたら次回も購入したいと思います。

2人が参考にしています
2015-02-01
用途:
自転車整備
対象商品:
03334107

コストパフォーマンスが良い。

2013-02-20
用途:
バイクのホイールベアリング交換
対象商品:
03334107

安くて、量も十分あります。バイクのベアリング交換時にベアリングにたっぷりと塗りました。外装形状がチューブタイプもあると塗りやすいと思います。

1人が参考にしています
2012-11-04
用途:
ハブベアリング
対象商品:
03334134

コストパフォーマンスに優れ、助かっています。製品も問題ありません。
これからも購入し続けます。

2014-03-27
用途:
シティーサイクルのBB、ペダル、ハブのグリースアップ
対象商品:
03334107

本品を使用して、シティーサイクルのBB、ペダル、ハブのグリースアップを実施した。
実施後、500kmを走行し、再びBBのグリースを点検したところ、グリース自体は良好な状態を保っていた。
一般にグリースは、静時は粘性が高く、ベアリングなどの回転時に粘性(ちょう度)が低下(液体化・流動化)し、回転時の抵抗を低下させる性質を持っている。
「高速ベアリング用」とあるのは、この粘性の低下を起こす回転数が高回転であることを示しているのだろう。これは、「ちょう度番号」および、「混和ちょう度」という指標で表記できる。この測定結果を表示してほしい。購入した製品にも詳しい情報は記載されていなかった。
もし、混和ちょう度が高い製品だと、本品で自転車の様な低回転数のベアリングをグリスアップすることは、本当は用途としては間違っているのかもしれない。
是非、「ちょう度番号」および、「混和ちょう度」の公表をお願いしたい。

3人が参考にしています