完成バイト 方形バイトのレビュー

平均満足度 4.74 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
完成バイト 方形バイト モノタロウ
モノタロウ
2,298 / 税込 2,528
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品 【用途】旋盤や平削盤などでの切削加工に。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
渡辺木工挽物所 様2025-04-10
用途:
木工の木口をザグる時
対象商品:
07579381

ハイスなのでよく切れますし 価格も安いのでいいですよ

2023-02-17
用途:
庖丁の銘切
対象商品:
07579415

片方を薄く削って庖丁の銘切用タガネを作りました。
今のところいい感じに使えてます。

2020-09-18
用途:
樹脂の切削
対象商品:
07579406

断面が8X8ですが、拙作対象の形状にあわせて刃を作れる様に断面が8X10や8x12などのバリエーションがあると良いです

1人が参考にしています
2019-09-07
用途:
旋盤作業時の旋削
対象商品:
07579406

問題なく旋削できました。
同じ価格で長くなれば尚良。

2019-04-24
用途:
金属切削
対象商品:
07579381

色々なサイズのバイトが必要最低限の数で購入出来るのが大変便利です。

2017-08-24
用途:
かなりのお買い得
対象商品:
07579406

先を加工するのに、かなりの時間と根気を必要とします。
慣れてしまえば、自分の好きな加工ができます。
お買い得商品です。

2017-02-16
用途:
旋盤作業時
対象商品:
07579381

表面の仕上げが両端面まで施されていて、強度もあるためブロックゲージとしても使え、有効であった。
刃物としての性能も充分あった。

2016-01-12
用途:
切削
対象商品:
07579424

卓上旋盤に使用しました。元々付属していた超硬チップバイトの切れ味がイマイチなのか、自分の技量が低すぎるのか、その両方なのかをはっきりさせる為
購入しました。ド素人の私の研ぎでも良く削れています。これはとても良い商品だと思います。

K‘s商会 様2015-10-27
用途:
バイク部品加工
対象商品:
07579381

安く入手しましたが標準的な形状で工具形状を自分で変更できるので使い勝手がよく満足しています。

2015-12-21
用途:
旋盤使用
対象商品:
07579406

成形には卓上グラインダーがベストですが、旋盤に軸付き砥石を付けての成形でも、なかなか問題無い。
まとめ買いしたので、次何時買うか分からないので、「継続購入」は不明にしておきますが、フライス盤カッターを作ったりした時には、また買うでしょう。
あと、完成バイト 丸バイトも作って欲しいです。丸径Φ3.0mm・Φ3.175mm・Φ4.0mmの3種だけでもあると嬉しいです。 もしくは、Φ3.0mm・Φ4.0mmの2種だけでも嬉しいです。
長さは50mm・100mmの2種だけで十分だと思います。
アルミや真鍮程度ならΦ3.0mmで良いと思いますが、鉄やステンレスなど硬い物いはΦ4.0mmはあった方が良いと思います。
価格は一番安いタイプが500円台だと良いと思います。
理由は、成形するにあたって細いので、より簡単(短時間)に成型できます。
また、成形に時間がかからないので、旋盤切削方法全てに対応した形状に成形できるので、方形バイトより丸バイトの方が使い勝手が良いです。
丸バイトフォルダーは、各旋盤メーカーから売られているのでモノタロウさんで準備する必要はないけど、丈夫で安価な物を提供して頂けたら嬉しいです。
丸バイトフォルダーは鉄でも良いけど、ステンレスで8x10x70mm先端に丸バイト径に合わせた穴と、M3ネジで丸バイトを固定する穴があれば十分です。
プロクソンやMr.Meisterでも純正品がありますが、そこそこ高いので安価な物が欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2013-12-16
用途:
木工旋盤加工
対象商品:
07579397

完成バイトを木工旋盤に使い易く加工を施し使用使いやすいです

3人が参考にしています
2013-05-22
用途:
旋盤での専用バイト作り
対象商品:
07579381

これ以上安い価格設定を求めるのは無茶だろうか?
モノタロウブランドの物は多分OEMだと思うが正規ブランド品に比して1割くらいしか安くなっていない印象だ。
せめて1割5分できれば2割以上価格設定が安ければプライベートブランドとして「安いっ!!」と絶賛できるのだが・・・

1人が参考にしています
BIBLIOS 様2013-04-21
用途:
部品の加工用
対象商品:
07579397

細いのでツキリバイト製作が簡単です。

2013-04-11
用途:
フライス盤
対象商品:
07579381

満足してます

株式会社 リヴ 様2012-03-02
用途:
特殊な切削作業に合わせて整形し使用
対象商品:
07579381

熱をできるだけ発生せずに整形することがポイントです。希望の半径に合わせたフライス治具に取り付けたりする時に有効です。

2018-09-14
用途:
ネジ切り
対象商品:
07579381

ツボサン 硬度チェックで調べるとHRC65以上でした。
何も問題ありません。

2011-10-18
用途:
旋盤用のバイトとして
対象商品:
07579381

一本は専用品として加工しましたが予備用として買った物は
堅さをいかしつっかえ棒やバイスに金属を挟んだ際の高さ調整に使っています。
値段が安いので自分で専用の刃物を作る場合は便利ですね。

ミヤオカ模型 様2011-11-09
用途:
旋盤のバイトとして
対象商品:
07579381

グラインダーで整形すると他社品に比べ(ほんの少しだが)柔らかい気がする。
それ以外は良好。
実使用でも問題無い

2010-11-11
用途:
ミニ旋盤での模型工作
対象商品:
07579406

国内最安値と思います。地元の工具商社で一本買いしたらこの2倍の価格でした。アルミ、真鍮加工でのバイトの切れは成形で決まるのでバイトの材質には左右されません。完成バイトはホームセンターでは買えないので助かりました。

有限会社ノクレム 様2008-09-29
用途:
主にアルミ系ワークの旋盤加工
対象商品:
07579406

研ぎ方次第なのでしょうが,綺麗に旋削できました。
硬度も特に問題なく,不満はありません。