電気ドリル用アタッチメントのレビュー

平均満足度 4.08 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電気ドリル用アタッチメント イチグチ
イチグチ
429 / 税込 472
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-02
用途:
鉄製品を研磨
対象商品:
02788764

思ったより簡単に取り付けが出来これでしっかり固定が出来ているのか 途中で緩んでくるのではと心配でしたが使用するのに問題はなさそうです
長い時間使用するとどうなのかは分かりませんが単時間の作業には良さそうです

2021-02-28
用途:
研磨作業
対象商品:
02788764

出張メンテナンスなどの時に、小面積の研磨やバフ掛け作業に使用してます。充電式インパクトドライバーでも作業が出来るので便利です。

2020-09-02
用途:
3mmステンレスFB切断
対象商品:
02788764

コードレスドライバーにて使用。しっかりと切断砥石をセット出来ました。

2020-12-31
用途:
電気ドリル
対象商品:
02788764

思っていた通りに商品でした。金額も安く良かったです。

2019-11-25
用途:
バイクレストア
対象商品:
02788764

軸の無い研磨ブラシを使用するために購入しました。元々付いているマイナスのネジは安全の為、厚みのあるブラシを装着できない様に短いようです。私はM6?の長めの鍋ネジに交換して厚みのあるブラシを装着しました。ホームセンターで売っている様なネジで留められるのが良いです。回転を速めると危険ですので低回転で使用して下さい。

2019-09-17
用途:
研磨用
対象商品:
02788764

全く問題なし
ネジパーツも緩む等はない
一生使えそうです

1人が参考にしています
2021-02-28
用途:
切断砥石を取り付けての作業
対象商品:
02788764

砥石を付、右回転でON、OFFすると緩みます。
砥石を締め付けるボルトが細すぎて開始5分位で折れてしまい全く使い物に成らなかった。砥石をセット出来ると作業が出来るを別に考えて居るのだろうか。
無駄な物を買ってしまった様です。

3人が参考にしています
2017-11-27
用途:
グラインダーが入らない狭い場所で、切断砥石を付けて、使用している。
対象商品:
02788773

切断砥石の中心穴の軽にピッタリで最高です。6mm部の軸が後10mm長ければもっと良いです。

有限会社小貫彫刻工業所 様2017-07-22
用途:
エアルーターにサンダー用の切断砥石の使い残りを使うため
対象商品:
02788764

6ミリシャンクにサンダー用の15ミリ穴ガセットできるアタッチメントはあまりマリませんので助かりました。小さくなった砥石の使いみちが出来ました。できれば締め付け用のビスが逆ネジのほうが更に良いかもしれませんが、しっかり閉めれば今のところ緩みません

2016-08-16
用途:
電ドル・小型サンダーでバリトリ
対象商品:
02788764

とても使いやすい商品です。アタッチメントに適応する
工具を、たくさん知りたいです!

協和化工株式会社 様2015-12-16
用途:
ディスクグラインダーでは届かない場所に切断研磨
対象商品:
02788764

価格的にもリーズナブルでちょうど良い。
主にディスクグラインダーで使用し消耗した切断砥石を取り付け、ディスクグラインダーが届かない(入らない)場所での切断、研磨に活用しています。

1人が参考にしています
2013-10-29
用途:
ダイヤモンドディスクをドリルで使う
対象商品:
02788764

このアタッチメントの外形が20mmなので、内径が20mmのディスクを取付けると抜けてしまって固定できない。
そのため、別のワッシャーをプラスして固定させた。
外形が25~30mm程度のものが欲しかった。

1人が参考にしています
2012-09-19
用途:
切断面のバリ取り
対象商品:
02788764

元来コレット式のチャックに用いる工具らしいが、普通のドリルチャックに装着して使用。
パナソニック製パワーカッターEZ4542にて切断した、寸切りボルトなど切断面のバリ取りにディスクグラインダー用の金属砥石(穴径15ミリ)を電気ドリル(マキタHP454)で使用する際に使用。
現場に充電式のグラインダを持ち込まなくても、金属切断面のバリ取り程度なら十分に機能する。ただ回転は逆転で使用しないと、ディスクの取り付けネジが緩んで使い難い。

1人が参考にしています