ボード用ターンナットのレビュー
- 用途:
- テラスの柱止め用
2階のベランダにテラス設置する時テラスの柱をベランダ本体に貼り付ける為
2、3ミリ厚で中空洞の手が入らない場所へのボルト締め用に使いました。
- 用途:
- 素晴らしい!
- 対象商品:
- 03674675
の一言です、この商品。ターンの方がボルトの商品は以前から知っていましたが、FRPなどの比較的薄手のボード(かといって石膏ボードの様にナット部をねじ込めないもの)に何とかアンカーを設けられないかと思い、色々探してやっと辿りついたのがこれです。
ホムセンなどを回ると2個入りパックで売っていたのを知ってちょっと意外でしたが、いかんせん単価が高い。この10個入りパックのようなものは実店舗では一切見つからなかった。それもМ5ばっかり。
今回、当方は8個必要だったのでまさしくぴったりの商品でした。助かりました。
- 用途:
- 車のアクセサリー取り付け
- 対象商品:
- 03674675
袋状になっていて手が入らない場所にパーツをボルトで固定するために利用しました。
簡単で、確実に固定できます。
- 用途:
- 金具や板の取り付け
- 対象商品:
- 03674693
穴を開けるだけでネジの固定が出来るので、大変便利です。値段もリーズナブルです。
- 用途:
- 風呂場のドアの取っ手の修理
- 対象商品:
- 03674675
風呂場のドアのタオル掛けが外れてしまい、内部からネジ止めされていたようで、途方に暮れていました。ドアを分解しなければならないのかと悩んでいたところ、この商品を発見して全てが解決しました。ねじ穴を少し大きくして本商品を差し込むと先端が回転して固定できてしまいます。素人の修理でしたが、とてもうまくいきました。
- 用途:
- キャンピングカーに
- 対象商品:
- 03674693
キャンピングカーの手の入らない部分に ナットを入れるのに使用しています 大変便利でよく使用しています 意外としかっり固定することができます。
- 用途:
- 自動車のフォグランプ取り付け
- 対象商品:
- 03674693
自動車のフォグランプの取り付けのために使用しました。
比較的安価でしたが、品質が良くてフォグランプがしっかり固定できました。
M10の下穴と書いてありましたが、実際M10の穴に使用してみるとターンナットの頭部の幅が小さく、ターンナットが穴の奥に落ちてしまったのでM10より小さいワッシャーをかませました。
もうちょっと頭部の幅が大きいと使い勝手が良くなると思います。
- 用途:
- アルミ・鉄等の部材に錠前・ドアーチェック等を取りつける時に使います。
- 対象商品:
- 03674675
基本的に小分けして安く提供して頂いている事に非常に良いと思います。
仕方無いのかなぁ??と思いますが、金額的にもう少し安くなれば最高です!!
- 用途:
- 吊り下げ式物干しを取り付け
- 対象商品:
- 03674702
物干しを取り付けした後、移動になりターンナットを取り外ししようと思ったら、外れなくて急遽部品がいるようになりました。
ホームセンターにもM8クラスは置いてなく大変助かりました。
当日発送には本当に助かりますよ。
- 用途:
- 車のフレームに部品を取り付け
- 対象商品:
- 03674693
袋状になったフレームに部品をつけたくて購入しました。
取付方法に悩んでいましたが、この商品で一発解決しました。
構造上、取り外しは向かないようです。
- 用途:
- 営業者のアシストグリップ取付
- 対象商品:
- 03674702
周辺部材を傷める事無く取付が可能なので 大変優れた商品でした。部材の裏側に手が入るスペースが無い場合はこの商品以外に対応するものはないのでお勧めです。