M8x25mm 雌ねじ ゴムボールのレビュー
2024-03-15
- 用途:
- RAMマウントとしては柔い
- 対象商品:
- 03680092
RAMマウント用として使ってみたものの、柔らかいので重量のあるタフネススマホとの組み合わせだと走行中に結構ブレます。脱落のリスクもあるので純正のRAMマウントに変更しました。
2020-12-22
- 用途:
- RAMマウントのアタッチメント自作用
- 対象商品:
- 03680092
RAMマウントのアームに、汎用のスマホホルダーを取り付けるのに、ちょうどいいアタッチメントが無かったので自作しました。ボールサイズはちょうどいい感じで、しっかりと止まります。
ネジ穴がM8で、ちょっと大きすぎたので、M6のインサートを使って、M6ネジに変換して使っています。
3人が参考にしています
2020-02-26
- 用途:
- ラムマントに使用
- 対象商品:
- 03680092
レビューに書かれていたように、ラムマウントに合います、ラムマウントより、ゴムが柔らかいので、振動吸収性があると思います。
3人が参考にしています
2022-05-14
- 用途:
- バイクミラーのRAMマウントクランプ用
- 対象商品:
- 03680092
バイクミラーを折りたたみたくて、RAMマウントのショートアームとセットで取り付けました。RAMマウントとの寸法相性は問題無いのですが、純正ミラーと比べるとゴムボールを介したため走行時の振動でミラー面が振れ、後方に車が居ることはわかるが、車種判別できないレベルに明らかに悪化してしまいました。同サイズのプラスチック製握り玉に交換したところ純正ミラー並みの写りに回復しました。フレキシブルにした方有効かと考えてゴムボールを選択しましたがバイクミラーとしては逆効果でした。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2013-11-18
- 用途:
- バイクで使用
- 対象商品:
- 03680092
バイクでRamマウントを付けているのですが、このボールがピッタリなんです!M8のネジと一緒に上手く使えば、何でもバイクにマウント可能になりますよ!
4人が参考にしています
2011-10-05
- 用途:
- RAMマウントの1inchボールサイズとほぼ同程度の大きさなので、加工して流用
- 対象商品:
- 03680092
RAMマウントのボールよりも、弾性があるので、アームを限界まで締め付けても、多少の揺れが発生する。 許容範囲なので、流用という目的は達成できた。
7人が参考にしています